你好
我尝试使用 PGA400产品、但我正在寻找其他产品、因为它不再生产。
要求如下。
1) 1)我需要通过汽车认证。
2) 2) ADC 2通道、可读数0mV ~ 14mV
3) 3)输出必须支持 PWM 并放大至24V。
请介绍满足上述条件的产品。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我尝试使用 PGA400产品、但我正在寻找其他产品、因为它不再生产。
要求如下。
1) 1)我需要通过汽车认证。
2) 2) ADC 2通道、可读数0mV ~ 14mV
3) 3)输出必须支持 PWM 并放大至24V。
请介绍满足上述条件的产品。
谢谢。
您好、Colin、
这3种产品符合汽车标准、应满足客户需求。
https://www.ti.com/product/MSP430F2252-Q1
Srinivas
感谢您的回答。
我们将与您进一步联系。
2.5V 电流时-50mV~50mV 的低功耗应由16位 ADC 读取、必须可通过 MCU、PWM 输出和低功耗放大进行编程。
再次对其进行汇总
1) 1)来自传感器的0~100mV 输出必须可由16位 ADC 读取。
2) 2)它应该能够在 V 单位中放大0~100mV。
3) 3)从 ADC 读取的值应能够由 PWM 输出。
4) 4)所有这些过程都必须在一个 MCU 中实现、并且必须能够进行编程。 (如果可以使用 CCS 对其进行编程、则效果最好。)
5)必须通过 AEC-Q100认证。
条件苛刻、但我希望您能找到它。
谢谢、此致、
您好!
如果您需要16位 ADC、可以查看 C2000 MCU 系列。 这些 MCU 的产品搜索页面可在 https://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/products.html 上找到
您可以选择 ADC 16位和 AEC Q100进行汽车认证、如下所示
https://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/products.html#~p2192=AEC%20Q100&p2959=16-bit%20/12-bit
返回 https://www.ti.com/product/TMS320F28377D
和 www.ti.com/.../TMS320F28377S
Srinivas