请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/767639/am3352-ddr3l-tck
器件型号:AM3352你(们)好
根据以下 wiki、DDR3-1600选择的是 TCK=400MHz 而不是800MHz。
processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Tuning_the_DDR3_Timings_on_BeagleBoneBlack
实际上、MT41K256M16HA-125可在800MHz 频率下运行。
这是否意味着对于 AM3352、TCK 的最大频率应限制在400MHz?
贝斯特雷加兹