This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR3L TCK

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/767639/am3352-ddr3l-tck

器件型号:AM3352

你(们)好

根据以下 wiki、DDR3-1600选择的是 TCK=400MHz 而不是800MHz。

processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Training:_Tuning_the_DDR3_Timings_on_BeagleBoneBlack

实际上、MT41K256M16HA-125可在800MHz 频率下运行。

这是否意味着对于 AM3352、TCK 的最大频率应限制在400MHz?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 AM335x 数据表修订版 J 中的表7-56