请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 主题中讨论的其他器件:CDCM9102
我想检查我的假设是否正确、USB 3.x (超高速)不需要 Serdes 时钟、仅适用于 SATA 和 PCIe。 因此、当不使用 PCIe 或 SATA 时、可以移除 U7/CDCM9102。 对吧?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.