This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:AM5728串行器/解串器时钟- USB3.x 不需要?

Guru**** 1565925 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/763483/am5728-am5728-serdes-clock---not-needed-for-usb3-x

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:CDCM9102

我想检查我的假设是否正确、USB 3.x (超高速)不需要 Serdes 时钟、仅适用于 SATA 和 PCIe。 因此、当不使用 PCIe 或 SATA 时、可以移除 U7/CDCM9102。 对吧?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    真的是个好问题...我已经回顾了所有可用的东西、我发现 USB 和 SerDes 时钟之间没有明显的相关性。

    我已将此请求发送给我们的设计团队、以确保100%确定。 我将在这里发布我的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我能够验证 USB 不需要外部串行器/解串器时钟输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!