This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:关于以太网双 EMAC 模式设置问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/759844/linux-am3352-about-ethernet-dual-emac-mode-setting-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

你(们)好,先生  

请参阅以下链接

   http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_CPSW_User's_Guide#VLAN_Config

我们发现它描述 VLAN ID 1和2不允许使用、因为系统使用它们进行端口识别。

如果我们将 dual_emac_res_vlan 设置为其他 VLAN ID (例如 :4081和4082), 则 vconfig 可以添加 VLAN ID 1和2。

我们要检查上述设置是否正确? 有什么建议?

谢谢。

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yimin、感谢您的发帖、我们的回复可能会因假期而延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    您是否有此请求的更新?

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我可能不关注您提出的问题。

    您是否询问您是否为用于 VLAN 1和 VLAN 2的 CPSW 驱动程序分配了不同的值? 如果这是问题、您能回答为什么需要使用1和2?

    此致、
    Schuyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    例如,我们的客户在172.21.1.0网络中使用 VLAN id 1或21,或者在网络172.21.100.0网络中使用 VLAN id 100。

    因此、它们通常使用表示网段的 VLAN ID、VLAN ID 1或2使用得太频繁。

    请提供建议

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您是否有任何更新?

    BR

    Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    查看 cpsw 驱动程序代码后、我只能说在 DTS 文件中更改 dual_emac_res_vlan 可能会启用您想要执行的操作。 但是、我需要补充的是、这不是 TI 测试的结果、因此 TI 目前无法做出任何保证或支持此更改。 我还将补充、您的建议是一个好建议、我将在以后的版本中将其添加为评估请求。

    完成此 DUAL_EMAC_res_vlan 更改后进行测试后、cpsw 是否按预期运行?

    此致、
    Schuyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我没有听到您的反馈、我假设您对 DTS 更改的测试是根据您的需要进行的、我现在将关闭该主题。


    此致、
    Schuyler