请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
你(们)好,先生
请参阅以下链接
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Linux_Core_CPSW_User's_Guide#VLAN_Config
我们发现它描述 VLAN ID 1和2不允许使用、因为系统使用它们进行端口识别。
如果我们将 dual_emac_res_vlan 设置为其他 VLAN ID (例如 :4081和4082), 则 vconfig 可以添加 VLAN ID 1和2。
我们要检查上述设置是否正确? 有什么建议?
谢谢。
BR
Yimin