This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM335x CAN#39;t Boot

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/760008/linux-am335x-can-t-boot

工具/软件:Linux

我的板是 AM335x 入门套件

SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-05.01.00.11-linux-x86-64安装

您好!

我的 AM335x 入门套件从 SD 卡启动。 该板上有很多按钮。 其中一个是 WarmRST 按钮。 今天我按下了这个按钮(也许我不确定还有其他按钮)、然后电路板没有反应。  即使电路板重新上电、也不会发生任何情况、并且串行端口没有输出。


此问题的原因可能是什么? 它是否会在特定过程中更改引导顺序模式? 还有其他一些原因吗?

谢谢、

合肥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    合肥、您好!

    在 AM335x 入门套件 EVM 上、无法轻松控制引导器件列表、因为 SYSBOOT 引脚处于固定电压、其中:

    SYSBOOT[15:0]= 01000000110111b 

    下面链接的引导过程 wiki 可能很有用:

    但我怀疑有一些硬件问题。 我只能猜到 WarmRST 按钮可能会保持在关闭状态-检查一下、或者问题可能更加严重。

    此致、

    Tsvetolin Shulev