请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
我的板是 AM335x 入门套件
SDK 版本:ti-processor-sdk-linux-rt-am335x-evm-05.01.00.11-linux-x86-64安装
您好!
我的 AM335x 入门套件从 SD 卡启动。 该板上有很多按钮。 其中一个是 WarmRST 按钮。 今天我按下了这个按钮(也许我不确定还有其他按钮)、然后电路板没有反应。 即使电路板重新上电、也不会发生任何情况、并且串行端口没有输出。
此问题的原因可能是什么? 它是否会在特定过程中更改引导顺序模式? 还有其他一些原因吗?
谢谢、
合肥