This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2PXEVM:将 networkRx 与.YUV (YUV420P)视频配合使用时出现问题

Guru**** 2549690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/759321/rtos-tda2pxevm-issue-while-using-networkrx-with-yuv-yuv420p-video-as-input

器件型号:TDA2PXEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 TDA2PX EVM 和 VisionSDK 3.05。

我正在使用 usecase NetworkRx -> display。 我将 INPUT.YUV 作为输入、其规格如下:

编解码器:平面机4:2:0 YUV (I420)

分辨率:640x480

FPS:30

没有断言或错误、但输出与输入的输出不同(从 VLC 媒体播放器中看到)。 我已附上用例的输出和 VLC 播放器的屏幕截图供参考

    

我应该如何处理此问题?

是否存在与 networkRx 集参数中的420P 至420sp 兼容性问题、格式集是 YUV420SP? 如果是,请建议您对 yuv420p 进行必要的更改? 或者是否可以将 yuv420p 转换为 yuv420sp?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Megha、

    是420P 与420SP 不兼容。
    DSS 硬件不支持420P 至420SP 的转换。
    您是否可以有420SP 输入?

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的回复。

    它通过 YUV420Sp 中的输入工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Megha、

    感谢您确认问题已解决。
    请将回答您的问题的帖子标记为"这解决了我的问题"并关闭主题。

    此致、
    Rishabh