主题中讨论的其他器件:AM3359
工具/软件:Linux
我们正在开发包含 AM3359处理器的电路板。
我们使用的 SDK 是 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.00.15。
我们的客户希望查看处理器(AM3359)和 FPGA 之间使用 EDMA 通过8条 GPMC 线路连接的数据传输吞吐量
到目前为止,我们已经在 Code Composer Studio ( CCS )中创建了一个包含 GEL 文件和 C 程序的项目,并且我们能够通过这8条 GPMC 线路将数据发送到 FPGA。
现在、我们没有插入任何 SD 卡(即 处理器未启动)。
仅使用 JTAG 和 CCS、我们就做到了。
现在、我们不清楚如何在这方面进一步进行下一步、了解如何在 Linux-SDK 中将此 GPMC 程序与 EDMA 协议相关联、以将数据发送到 FPGA。
我们现在只需要按照以下流程实施 GPMC_EDMA 数据传输程序。
处理器已引导-->运行 GPMC_EDMA 数据传输程序-->完成数据传输-->计算吞吐量。
这是我通过8条 GPMC 线路将数据传输到 FPGA 的代码。
e2e.ti.com/.../gpmc_5F00_transfer.c
有人帮助我进一步开展工作、因为我们有严格的时间限制、而且我们也不熟悉这个。
谢谢、此致
Vamsi