主题中讨论的其他器件: AM5706、 AM5728、 AM5726、 66AK2E05、 66AK2H12、 66AK2G12.
我正在研发几款能从尽可能多的 DSP 资源中获益的产品、但至少其中有几款产品不需要微控制器、因为应用软件的复杂性很低(主要是 DSP 计算密集型)。 TMS320C6678和6657在这方面似乎有吸引力的 DSP 选项。 一种产品可能是用于台式 PC 的 PCIe 卡、其中可以使用集成 PCIe 接口。 但是、我还想做一个便携式 USB 2.0高速产品、也可以用以太网。
这些 DSP 似乎具有千兆位以太网外设、但我看不到任何可以与 USB 连接的明显外设。 SPI 接口似乎只是主器件。 我可以看到的唯一直接选项是使用 USB 转 UART 桥接器、但这会严重限制数据吞吐量。
我还了解了具有内置 C66x DSP 的 AM57x Sitara 处理器。 最后、我可能会使用其中一个(如 AM5706)通过 PCIe 连接到 C6678或6657。 这似乎不像我想的那样具有成本效益、但可能是要采取的方法。
非常感谢有关系统架构和连接 C66x DSP 的典型方法的任何提示。
此致、
元件绿色