This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:将 C66x DSP 连接到 USB 和其他微控制器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678, AM5706, AM5728, AM5726, 66AK2E05, 66AK2H12, 66AK2G12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/776395/tms320c6678-interfacing-c66x-dsps-to-usb-and-other-microcontrollers

器件型号:TMS320C6678
主题中讨论的其他器件: AM5706AM5728AM572666AK2E0566AK2H1266AK2G12.

我正在研发几款能从尽可能多的 DSP 资源中获益的产品、但至少其中有几款产品不需要微控制器、因为应用软件的复杂性很低(主要是 DSP 计算密集型)。 TMS320C6678和6657在这方面似乎有吸引力的 DSP 选项。 一种产品可能是用于台式 PC 的 PCIe 卡、其中可以使用集成 PCIe 接口。 但是、我还想做一个便携式 USB 2.0高速产品、也可以用以太网。

这些 DSP 似乎具有千兆位以太网外设、但我看不到任何可以与 USB 连接的明显外设。 SPI 接口似乎只是主器件。 我可以看到的唯一直接选项是使用 USB 转 UART 桥接器、但这会严重限制数据吞吐量。

我还了解了具有内置 C66x DSP 的 AM57x Sitara 处理器。 最后、我可能会使用其中一个(如 AM5706)通过 PCIe 连接到 C6678或6657。 这似乎不像我想的那样具有成本效益、但可能是要采取的方法。

非常感谢有关系统架构和连接 C66x DSP 的典型方法的任何提示。

此致、

元件绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您已经检查过 AM5728器件、它们具有2个 ARM 内核和2个 C66x DSP。 它们还具有 PCIe 和 USB 接口。 可以在 ARM 内核上运行 Linux、在 DSP 内核上运行 RTOS。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    是的、我见过 AM5728和 AM5726。 虽然从我的理解来看、C66x DSP 似乎限制在750MHz、但它们似乎是很好的器件。 只是尝试优化成本并最大限度地提高 DSP 功能。

    最好的选择可能是使用 AM5726、如果我需要更多的 DSP 电源来将其与使用 PCIe 的 TMS320C667x 或665x 器件之一进行耦合。 您能否确认 PCIe 可能是将 AM5726与其他667x/665x DSP 耦合的最佳方式? 或者是否有更适合此用途的接口?

    此致、

    元件绿色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    PCIe 是连接 AM5728和 C667x DSP 的理想选择。
    另一个选项是66AK2H12或66AK2E05器件:
    66AK2H12 -> 4个 ARM Cortex A15 + 8个 C66x DSP (1.0GHz 或1.2GHz C66x 定点和浮点 DSP 内核)
    66AK2E05 -> 4xARM Cortex A15 + 1个 C66x DSP (1.4GHz C66x 定点/浮点 DSP 内核)

    www.ti.com/.../66AK2H12
    www.ti.com/.../66AK2E05

    另一个选项是66AK2G12器件:1x ARM Cortex A15 + 1x C66x DSP (C66x 定点和浮点 VLIW DSP 子系统、频率高达1000MHz)-> www.ti.com/.../66AK2G12

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 PCIe 是 AM5728与 C667x DSP 之间的理想选择。 这些其他器件听起来也可能是不错的选择。

    这似乎已经回答了我的问题。  再次感谢!

    元件