This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:AM5718/AM5708 PCB 规则

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5708, AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/774161/am5718-am5718-am5708-pcb-rule

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件:AM5708TIDEP-0100

您好、香榭丽舍

我们需要遵循以下器件 PCB 规则

我们正在寻找此材料  

4.2:标准 BGA 的 PCB 特性尺寸。

和 AM5708 6层 PCB 参考设计

I) AM5718:

我们在6层手册上提供了 AM5708。

我们还在 AM5718上实现了6层 PCB 吗?

我相信它能够实现它。

 根据 PCB 设计手册"4.2:标准 BGA 的 PCB 特性尺寸"。

AM5718 0.8mm 焊球间距封装能够实现最大10-8mil 的"过孔走线尺寸"。

如果我们实现6层、它是否能够实现10密耳(过孔的间距)?

II) AM5708:

根据 AM5708 6层手册(tidue41.pdf) 2.4.3 Via Brakout 方案、过孔布线大小设置为203um。

此 AM5708封装采用 Via Channel BGA 封装、因此 spraca4.pdf (针对 Via Channel BGA、PCB 特性尺寸为4.4个)提到了 maxim 10-12mil 通孔布线尺寸、间距为0.65mm。

那么、AM5708是否实现了12mil 过孔布线尺寸和6层解决方案?

此致、

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    应与 PCB 制造商讨论这些问题。 这完全取决于他们的能力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kz777、

    我们没有6层 AM5718的参考设计。 您需要担心的限制不仅是 IO 使用量、还包括热耗散。 如果您的系统具有较高的环境空气温度或较低的空气流量、则较薄的电路板将无法保持 SoC 冷却。 您需要限制 Arm 频率以减少产生的热量。 这就是为什么 AM570x 限制在1GHz 的原因。

    我无法回答您有关孔和线迹尺寸的其他问题、这不是我的领域。 配电网络(PDN)是一个重要的设计方面、应加以注意和考虑。 需要满足此 Sitara PDN 应用手册的设计目标