主题中讨论的其他器件:DRA742、
工具/软件:Linux
HII 全部、
我们目前正在研发 TDA2XX EVM、目前我们正在使用"MT41K512M16"芯片来实现 DDR3。这里我列出了我对 EMIF 工具的怀疑。
现在、我们要为定制板更改 DDR3芯片、因此在研究是否更改 DDR3芯片时、我们需要修改初始化值、并且需要在 u-boot 文件中指定一些与修改后的芯片相关的信息。 这是正确的吗?
a)如果正确、为了获得 DDR3的初始化和校准值、我们需要一些工具、
我们浏览了本文档,本文档指定“EMIF 工具应用程序”来获取该值。
http://www.ti.com/lit/an/sprac36c/sprac36c.pdf
但是我不明白工具在哪里以及如何下载? 如何使用该工具配置我们的 DDR3芯片?
请帮我下载该工具和使用该工具获取 DDR3的初始化和校准值的过程。
3.从工具中获取这些值后,我需要修改哪些 u-boot 文件?
谢谢、此致、
A. Kavya Harini