This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
HII 全部、
我们目前正在研发 TDA2XX EVM、目前我们正在使用"MT41K512M16"芯片来实现 DDR3。这里我列出了我对 EMIF 工具的怀疑。
现在、我们要为定制板更改 DDR3芯片、因此在研究是否更改 DDR3芯片时、我们需要修改初始化值、并且需要在 u-boot 文件中指定一些与修改后的芯片相关的信息。 这是正确的吗?
a)如果正确、为了获得 DDR3的初始化和校准值、我们需要一些工具、
我们浏览了本文档,本文档指定“EMIF 工具应用程序”来获取该值。
http://www.ti.com/lit/an/sprac36c/sprac36c.pdf
但是我不明白工具在哪里以及如何下载? 如何使用该工具配置我们的 DDR3芯片?
请帮我下载该工具和使用该工具获取 DDR3的初始化和校准值的过程。
3.从工具中获取这些值后,我需要修改哪些 u-boot 文件?
谢谢、此致、
A. Kavya Harini
您好 Kavya、
您可以查看 TDA2EVM 的技术文档以了解电路板走线长度值。
""="">"DRA74x/DRA75x/TDA2x CPU 板 PCB 版本 H" 包含 有关板布线长度值的信息。
您好、Mehmet、
感谢您的回复、我将针对布线长度进行一次讲解。
但您能不能建议我、我需要在工作表1中输入什么数据。
在系统详细信息工作表 a 中)公司/板名称/版本(例如:TI_EVM_revC)->?
b) TI SOC 器件型号-->?
关于这些描述、我需要填充哪些值? 板名称是 TI_TDA2xx_EVM 还是 TI_DRA74x_EVM 或其他一些东西。 此外、请帮助我填写这些详细信息。
在使用3.04 VISION SDK 版本映像启动 TDA2XX EVM 板时、请查看以下日志。 我正在获取此日志。
U-Boot 2016.05-00010-g9551b3d (2019年5月16日- 11:05:10 +0530)
CPU:DRA752-GP ES2.0
型号:TI DRA742
电路板:DRA74x EVM 修订版 H.0
DRAM:4 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
您好!
PDF 提供了如何设置参数的说明。 http://www.ti.com/lit/an/sprac36c/sprac36c.pdf
第1A 节中的第1个细节只是一个唯一的标识符。 您可以为此参数输入任意值、前提是这些字符与 pdf 中提供的有效字符列表相匹配。
第1A 节中的详细信息2应与系统中使用的 SOC 匹配。 如果使用 TDA2X EVM、请选择 TDA2x 作为处理器。
此致、
Kevin
尊敬的 Kevin:
感谢您的回复。
我能够为 CPU 板 DRA752-GP ES2.0生成 TDA2x 的值。 如 以下链接中的" DRA7xx 器件上 EMIF/DDR3配置的软件指南 pdf"中所述。
http://www.ti.com/lit/an/spraca1/spraca1.pdf
我生成了 DDR3的值、并将上面链接中提到的 PDF 第3.1节中的值与 PDF 中显示的值进行了比较。这些值正确匹配。(我为芯片 MT41K512M16生成了值)
但我观察到在 u-boot 中填充结构时、EMIF 工具生成的某些值会有所不同、在 第3.2.1UpdateE EMIF1/2DDR3TimingParameters 部分中介绍了这些结构。
下面列出了与生成的值不同的参数。
const 结构 EMIF_regs emif1_DDR3_532_MHz_1CS_2G{
SDRAM_CONFIG2= 0x08000000 ////////////////////////////////////////////////////////// 这些是 EMIF1结构////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////中的不同值
SDRAM_TIM2= 0x30BF7FDA
SDRAM_TIM3= 0x427F8BA8
zq_config= 0x0007190B
}
const 结构 DMM_LISA 映射_regsDRA75x_DDR3L_532MHz_TI_EVM_revG3_DMM_regs={
.dm_lisa_map_2= 0x80640300
}
const 结构 ctrl_ioregs ioregs_dra7xx_ES1={
CTRL_lpddr2ch= 0x40404040、
CTRL_ddrivo_2= 0x84210000、 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 在这个结构中、这些值不在 EMIF 工具////////////////////////////////////////////////////////////////////////////中生成
CTRL_EMIF_SDRAM_CONFIG_ext= 0x0001C1A7、
CTRL_EMIF_SDRAM_CONFIG_ext_final= 0x0001C1A7
、.CTRL_DDR_CTRL_ext_0= 0xA2000000、
}
在 " DRA7xx 器件上 EMIF/DDR3配置的软件指南"中、pdf 以及 EMIF 工具提示生成调优参数的参考文档、 但该工具只生成一个结构、使用该结构填充此"常量结构 EMIF_regs emif2_DDR3_532_MHz_1CS_2G{}"结构。这些生成的值与 emif1结构匹配
为什么这些值不同?在配置 DDR3方面、具体的不同值会发生什么变化。
这些值在 PDF 中也不同。
2.根据我的理解,emif1配置为2GB,用于两个"MT41K512M16"芯片;emif2配置为2GB,用于四个"MT41K512M8"芯片。对吗?
如果正确的话、我们需要为这两个芯片分别生成调优参数是正确的吗?
请帮助我了解 DDR3参数调优。
谢谢、此致、
A. Kavya Harini。
您好!
1) 1) PDF 中显示的值应作为示例、可能反映或不反映应编程的值。
2) 2)在 TDA2SX TRM: http://www.ti.com/lit/ug/sprui29f/sprui29f.pdf (第15.3.4.8节)中讨论了调平。 请在 EMIF 寄存器配置工具中选择"硬件调平"、该工具应清除寄存器 EMIF_DDR_PHY_CONTINL_1中的调平掩码位。
此致、
Kevin
尊敬的 Kevin:
感谢您的回复。 我有一点疑问。请您清除。
如果我们选择硬件调平、则无需调整物理寄存器(如 EMIF_DDR_PHY_CONTRAIN_1)。 我的思维/理解方式是否正确?
如果修改了电路板走线长度、那么如果我们在 EMIF 工具中选择硬件调平、这些寄存器值将如何更新。
谢谢、此致、
A. Kavya Harini。
您好、Piyali、
=>在上面的对话中,“如果选择了硬件调平,则在初始化期间硬件调平完成后,TI 软件驱动程序将更新这些硬件调平。”
1.如果此 TI 软件驱动程序存在于 SBL 或 u-boot 中、您能告诉我 TI 软件驱动程序的名称吗?
与 TI EVM 相比、自定义电路板中的存储器迹线会被修改。如果我在 EMIF 工具中选择硬件调平、TI 软件驱动程序是否处理 DLL 值?请确认。
谢谢、此致、
A. Kavya Harini
您好!
此致、
Kevin