This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2:Linux/TDA2至 Jetson TX2 PCIe 通信

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/772340/linux-tda2-linux-tda2-to-jetson-tx2-pcie-communication

器件型号:TDA2

工具/软件:Linux

您好!

我一直在努力通过 Linux 平台中的 pice 与 Jetson TX2和 TI TDA2X 进行通信。 我尝试将 TDA2X 配置为终点、并将 Jetson TX2和 Host 配置为训练。

两者均已正确配置、但在枚举期间、主机端未检测到 PCI 设备。 在 Linux 中、是否有任何选项可将 TDA2x 配置为通用端点器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenerag、您好!

    您能否查看此 wiki 并查看您是否可以找到有用的内容:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_PCIe_EP_User's_Guide

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!
    我已经完成了该链接中提到的相同配置。 我将 TDA2X 作为终点器件。 但在 Jetson 中未检测到该设备。 我正在 Jetson 和 TDA2x 之间通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenerag、您好!

    您可能会发现此主题非常有用。 您可能需要在电路板上进行修改并应用此主题上发布的补丁。
    e2e.ti.com/.../688574

    此致
    Shravan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 RTOS 平台中、是否可以在两个 TDA2X 板之间尝试 PCI 测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有一个简单的驱动程序、可在 PDK 中的 RC 和 EP 模式下进行配置。
    有关更多信息、请参阅 pdk\packages/ti\cSL\examples\pcie write_loopback。
    Jetson TX2和 TDA2之间的 PCIe 通信问题似乎已解决。 如果您有任何疑问、请创建新主题。

    此致
    Shravan