请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2 工具/软件:Linux
您好!
我一直在努力通过 Linux 平台中的 pice 与 Jetson TX2和 TI TDA2X 进行通信。 我尝试将 TDA2X 配置为终点、并将 Jetson TX2和 Host 配置为训练。
两者均已正确配置、但在枚举期间、主机端未检测到 PCI 设备。 在 Linux 中、是否有任何选项可将 TDA2x 配置为通用端点器件?