This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:tms320c6678

Guru**** 2549700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/772259/tms320c6678-tms320c6678

器件型号:TMS320C6678

您好!

我执行了上面为 IPC 图像处理演示指定的相同步骤、当我运行主代码时、显示  MessageQ_open MultiCoreTypes_MASTERSTARTED、  但是、当我运行从代码时、它显示以下错误、IAM 无法找到该错误、如果您知道相关解决方案、请尽快帮助我解决此问题。

上载从站输出的组内核后出现的错误是:-

当我重新尝试该过程时、我在控制台窗口中得到了以下内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您在项目中的某个位置重新定义了中断#5。 检查.cfg 和链接器(.cmd)文件以及代码、以查看是否多次在某个位置定义了此中断。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我 TMS320C6678的引导模式配置来演示基于 IPC 的图像处理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    首先、您应遵循以下指南: software-dl.ti.com/.../index_examples_demos.html
    来构建演示。

    然后按照此处所述运行演示:
    software-dl.ti.com/.../index_examples_demos.html

    见9.2.3.4.3。 C6678 EVM 或 C6657 EVM。 由于这是 CCS 演示、因此您应该将电路板配置为不引导模式、以便连接 JTAG 并使用 CCS 在 EVM 上加载和执行程序。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获得了用于图像处理演示的输出、感谢您的支持。