请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 我正在考虑将 C674x 用于即将推出的音频项目。 为了作出这一决定,将有助于更好地理解以下内容:
- 我需要处理器能够完成 FFT 并生成音频信号的分光光度图—我可以为 C674x 系列参考哪些资源来查看(a)这是否可行、(b)这是如何实现的?
- 此处是否提供了有关 DSP 库软件和 SDK 环境的所有信息、或者我还应该查看其他地方吗?
- 假设第1项是可行的、 EVM 是 学习如何使用处理器生成音频分光光度图的最佳途径、还是您会推荐其他硬件?
谢谢、
Brian