This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:FFT &放大器;显示音频谱图?

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/772771/tms320c6748-fft-display-audio-spectrogram

器件型号:TMS320C6748

我正在考虑将 C674x 用于即将推出的音频项目。 为了作出这一决定,将有助于更好地理解以下内容:

  1. 我需要处理器能够完成 FFT 并生成音频信号的分光光度图—我可以为 C674x 系列参考哪些资源来查看(a)这是否可行、(b)这是如何实现的?
  2. 此处是否提供了有关 DSP 库软件和 SDK 环境的所有信息、或者我还应该查看其他地方吗?
  3. 假设第1项是可行的、 EVM 是 学习如何使用处理器生成音频分光光度图的最佳途径、还是您会推荐其他硬件?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    是您正在处理的定点或浮点数据。 我们拥有适用于处理定点输入的 C64x+ DSP 库和适用于浮点输入的 C674x DSPLIB。 请根据您的数据类型选择适当的库。 核心文档和测试报告位于文件夹 docs 中的库中。

    n`t 库包含 FFT 函数、则需要使用 CCS 图形工具或其他一些主机工具来完成分光光度分析、因为 C674x 不提供在 DSP 上运行的任何 grphics/GUI 支持来执行该分析。

    由于 FFT 使用复杂数据作为输入/输出、您可能会找到有用的应用手册和类似文章:
    processors.wiki.ti.com/.../Efficient_FFT_Computation_of_Real_Input
    processors.wiki.ti.com/.../FFT_Implementation_With_No_Data_Scaling
    www.ti.com/.../spra947a.pdf


    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    谢谢你。 我创建了一个相关线程、重点是需要 CCS 支持。 如果有任何配套资料描述如何使用 CCS 生成音频分光光度图、我想看一下。

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我要问的另一个问题是、我是否应该考虑其他任何 DSP 可以实现此功能? 或者、我是朝正确的总方向走?

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    是的、这是我们的低功耗 DSP 之一、由于集成了音频外设、因此广泛使用的是专业音频器件、因此如果 FFT 是唯一需要的功能、那么它应该是一个很好的选择。 如果您正在寻找16位 DSP、C55x 器件可能也会很有用、该 DSP 也可以执行此任务。 我们以前也为这些器件提供了 MATLAB 支持、这可能对您的用例非常有用、但该支持已被弃用。

    我们较新的器件具有 C66x DSP、可扩展至1GHz、但功耗和价格也可能更高。

    此致、
    Rahul