This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6652:初始 CVDD 规范

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6652, LM10011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/806369/tms320c6652-inital-cvdd-spec

器件型号:TMS320C6652
主题中讨论的其他器件: LM10011

TMS320C6652在上电时需要1.1V 作为初始 CVDD 电压。
  我想知道该规格。
我认为它将是0.85V ~ 1、1V 或1、1×0.95V ~ 1.1V×1.05V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅器件数据表的第5.3节"建议运行条件":
    www.ti.com/.../tms320c6652.pdf

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yordan-San

    非常感谢您对我客户问题的支持。

    让我仔细检查一下我对它的理解

    如果 CVDD=1.1V 标称值、  

    最小值= 1.1V x 0.95= 1.045V

    Max=1.1V x 1.05=1.155V

    我的理解是否正确?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、这在数据表中定义的规格范围内。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara、

    请勿将工作电压范围与电压容差混淆。  所需的初始电压为1.1V。  该标称电压具有+/-5%容差。  这意味着在 CVDD 至 VSS 焊球上测量的瞬时电压必须始终处于该范围内。  这必须了解电源电压变化、包括但不限于电源 Vref 误差、电源电路中的组件误差、电源控制环路引起的负载线变化、PDN 电阻引起的 IR 压降以及负载阶跃变化引起的压降或过冲。  请勿假定您可以通过在器件启动时使用标称电压不为1.1V 的电源来满足此要求。

    我们建议您将 LM10011 VID DAC 控制器与适当的模拟电源配合使用。   KeyStoneTmI 器件硬件设计指南(SPRABI2)对此进行了详细讨论,网址为   。

    Tom