主题中讨论的其他器件: LM10011
TMS320C6652在上电时需要1.1V 作为初始 CVDD 电压。
我想知道该规格。
我认为它将是0.85V ~ 1、1V 或1、1×0.95V ~ 1.1V×1.05V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMS320C6652在上电时需要1.1V 作为初始 CVDD 电压。
我想知道该规格。
我认为它将是0.85V ~ 1、1V 或1、1×0.95V ~ 1.1V×1.05V。
Shidara、
请勿将工作电压范围与电压容差混淆。 所需的初始电压为1.1V。 该标称电压具有+/-5%容差。 这意味着在 CVDD 至 VSS 焊球上测量的瞬时电压必须始终处于该范围内。 这必须了解电源电压变化、包括但不限于电源 Vref 误差、电源电路中的组件误差、电源控制环路引起的负载线变化、PDN 电阻引起的 IR 压降以及负载阶跃变化引起的压降或过冲。 请勿假定您可以通过在器件启动时使用标称电压不为1.1V 的电源来满足此要求。
我们建议您将 LM10011 VID DAC 控制器与适当的模拟电源配合使用。 KeyStoneI 器件硬件设计指南(SPRABI2)对此进行了详细讨论,网址为
。
Tom