This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/LINUXSDK-OMAPL137:如何更改 pinmux 8和9以启用 SPI1?

Guru**** 2538370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/770826/linux-linuxsdk-omapl137-how-can-i-change-pinmux-8-and-9-to-enable-spi1

器件型号:LINUXSDK-OMAPL137

工具/软件:Linux

尊敬的先生/女士:

我正在使用 OMAPL137EVM 板。 我想使用 SPI1。 我配置了 Linux 来构建 SPIDEV。 似乎我还应该更改 pinmuxs 8和9。 我无法直接访问这些寄存器。  如何 更改 pinmux 8和9以在 ARM 上启用 SPI1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该修改设备树文件并重建内核。 您使用的是哪款处理器 SDK Linux?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 MontaVista (MV) Linux Pro 5.0。
    Rel_LSP_02_20_##_##.tgz
    processors.wiki.ti.com/.../MontaVista_Linux_PSP_for_OMAP-L137
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jone、

    抱歉、该软件不再受支持。

    我认为您希望在 U-boot 板文件中进行的更改应该是这样的。 但是、我没有在很长一段时间内查看过该封装、很容易出错。