请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LINUXSDK-OMAPL137 工具/软件:Linux
尊敬的先生/女士:
我正在使用 OMAPL137EVM 板。 我想使用 SPI1。 我配置了 Linux 来构建 SPIDEV。 似乎我还应该更改 pinmuxs 8和9。 我无法直接访问这些寄存器。 如何 更改 pinmux 8和9以在 ARM 上启用 SPI1?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
尊敬的先生/女士:
我正在使用 OMAPL137EVM 板。 我想使用 SPI1。 我配置了 Linux 来构建 SPIDEV。 似乎我还应该更改 pinmuxs 8和9。 我无法直接访问这些寄存器。 如何 更改 pinmux 8和9以在 ARM 上启用 SPI1?