This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H12:DDR3阻抗控制寄存器0

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/771235/66ak2h12-ddr3-impedance-control-register-0

器件型号:66AK2H12

您好、香榭丽舍

我们引用的"spru7c"是 DDR3用户指南。
此 TRM 介绍了 ZQnCR0 (n=0至3)

我们有 ZQnCR1、ZQnSR0、ZQnSR1寄存器。

但是、我不会对这种"n"的含义进行取消 clrear。 请告诉我们这个"n"定义吗?

此致、

Kz777  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    "n"描述了 DDR3控制器的 PVT 补偿引脚的数量。 由于这些文档对于 Keystone 系列的所有器件都是通用的、因此您可以查看特定器件数据表以查看您所使用的器件存在多少个 PVT 补偿引脚。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,感谢您的回复。
    我检查了 K2H12数据表。 此 PTV 补偿引脚分别为 DDR3A 和 DDR3B 的3个引脚。 (总共6个引脚)。
    www.ti.com/.../66ak2h12.pdf (第19页)。

    但是、该"n"最大为0-3。 (共计:4). 因此、我们想知道这个数字是不同的。
    如果我不理解、请您纠正我的问题吗?

    此致、
    Kz777
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我说过的、用户指南是一个包含所有 K2H、K2E、K2L、K2K 等器件的通用文档。 因此、"n"因数据表而异、与用户指南不同。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、那么这个"n"最大值为4。 所以、如果 K2H12是 DDR3A 和 DDR3B 之间的3个中的每一个(总计=6)、那么这个"n"=3、它是否同时控制 DDR3A 和 DDR3B? 0、1、2用于 DDR3Ab2、3和 DDR3B1、2、3
    数据表中没有提到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些引脚为:
    对于 DDR3A:
    DDR3ARZQ0
    DDR3ARZQ1
    DDR3ARZQ2
    用于 DDR3B
    DDR3BRZQ0
    DDR3BRZQ1
    DDR3BRZQ2

    因此、对于66AK2H12器件、n = 0、1、2。 请参阅表4-4。 终端功能—按信号名称。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我们理解它。