This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM6548:DTE 或 DCE 模式下的 UART?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/768568/linux-am6548-uarts-in-dte-or-dce-mode

器件型号:AM6548

工具/软件:Linux

您好!

我们正在努力通过 UART 连接蓝牙器件、但在获取 AM65x 上的 UART 与器件通信时遇到了问题。 是否有人可以验证 AM65x 上的 UART 在 DTE 或 DCE 模式下运行? 此外、还希望了解有关是否可以配置 UART 以与预期在 DTE 或 DCE 模式下连接设备的设备进行通信的更多详细信息。

谢谢、

Matt Mckee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    我相信 DTE/DCE 的术语用于"串行端口"、例如 RS-232、不适用于 UART。 换句话说、UART 能够作为 DTE 或 DCE 工作、这取决于用户空间应用程序、而不是 UART 本身或内核驱动程序。