请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6548 工具/软件:Linux
您好!
我们正在努力通过 UART 连接蓝牙器件、但在获取 AM65x 上的 UART 与器件通信时遇到了问题。 是否有人可以验证 AM65x 上的 UART 在 DTE 或 DCE 模式下运行? 此外、还希望了解有关是否可以配置 UART 以与预期在 DTE 或 DCE 模式下连接设备的设备进行通信的更多详细信息。
谢谢、
Matt Mckee