请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
大家好、
我无法从 NFS 引导。
我的 NFS 服务器正在工作。 我可以在 u-boot 中使用 NFS 下载文件。 但我无法从 NFS 引导 Linux。
以下是引导日志:
有人可以帮助我吗?
非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
大家好、
我无法从 NFS 引导。
我的 NFS 服务器正在工作。 我可以在 u-boot 中使用 NFS 下载文件。 但我无法从 NFS 引导 Linux。
以下是引导日志:
有人可以帮助我吗?
非常感谢!
你好!
感谢您的回复!
在进行一些探头和调试后、我有一些新信息:
我已打开 NAND_DEBUG,、引导日志如下:
正在启动内核... [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0 [0.000000] Linux 版本4.14.79-gbde58ab01e (zlh@zlh-ThinkPad-E460)(gcc 版本7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11))#7 precr Mon May 6 11:29:15 CST 2019 [0.82] CPU 版本[0.7bv72](Linaro GCC 7.2-2017.11))#7 prevcr cr cr (5月6:[vcr 6:[0.82] CPU 版本4cr v7br) PIPT / VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存 [0.000000]、共页:FDT:机器型号:TI AM335x EVM-SK [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回 [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数: [0.000000] EFI:未找到 UEFI。 [0.000000] CMA:在0x800000 [0.000000] CPU 时保留48 MIB:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。 [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON) [0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:64960 [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.103:/tftpboot/rootfs、nolock RW nfs536调试 [0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节) [0.000000]条目高速缓存哈希表条目:32768 (顺序:5、131072字节)[0.384]内存 条目: 提供197280K/262144K (8192K 内核代码、321K RWDATA、2556K rodata、1024K init、267K BSS、 15712K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM) [0.000000]虚拟内核内存布局: [0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB) [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB) [0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB) 低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB) [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB) [0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB) [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0900000 (9184 KB) [0.000000] 初始化:0xc0c00000 - 0xc0d00000 (1024KB) [0.000000] .data:0xc0d00000 - 0xc0d50480 (322KB) [0.000000] .bss:0xc0d50480 - 0xc0d932fc (268KB) [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1 [0.000000]可抢占分层 RCU 实现。 [0.000000]启用了 RCU 任务。 [0.000000] NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16 [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)找到 INTC、具有128个中断 [0.000000] OMAP 事件源:24000000 Hz 时的 timer2 [0.000015] sched_clock:32位24MHz 时钟、分辨率41ns、 最大时钟源:0x000071ns 时钟源:0x0000000849FFFF:每个时钟周期0.48240000.000s 0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns [0.000042] OMAP 时钟源:Timer1 at 24000000 Hz [0.000190] timer_probe:未找到匹配的计时器 [0.000394]控制台:彩色设备80x30 [0.000419]警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'取代,但您 仍能看到此虚拟内核消息[0.000419]。 请 [0.000431]更新您的内核命令行。 [0.000460]校准延迟环路... 996.14 BogoMips (lpj=4980736) [0.089226] pid_max:默认值:32768最小值:301 [0.089397]安装高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节) [0.089411]安装点高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节) [0.090154] CPU 虚拟磁盘:写入:099192] 使用 BPIALL 权变措施 [ 0.090888]为0x80100000 - 0x80100060 [ 0.091037]分层 SRCU 实现设置静态标识映射。 [0.091354] EFI 服务将不可用。 [0.092574] devtmpfs:已初始化 [0.099547]随机:从 buck_table_alloc+0x8c/0x1ac 调用 get_rand_dinit=0 [0.099998] VFP 支持 v0.3:Implementor 41架构3第30部分变体 c rev 3[0.100297] source:fufffs:mask:0x99999999998] VFP 支持 v0.3:0x100nel_cludex 41架构3:0x30nhclock_cluds (0x100nf cludes:0x24000_cluds) -1、3072字节) [0.103835] pinctrl 内核:初始化的 pinctrl 子系统 [0.104550] DMI 不存在或无效。 [0.104957] NET:注册协议系列16 [0.107072] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池 [0.119612] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable failed [0.171742] cputle: Using ladder guler [0.171774] cputle: Using gorer menu [0.175785] gmcus.microcontrollers.microcontrollers[0.5000.458] gov.omap_gpio gpio.mc18000 gpio.mc 无法找到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、推迟探测器 [0.185300]无 ATAG? [0.185314]硬件断点:不支持调试架构0x4。 [0.197424] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序 [0.201124] OMA_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟探测器 [0.201256] Linux 视频 接口:v0.303pv0.303pinux] Linux 媒体接口:[0.303.00pv0.303] 1寄存 [0.201409] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti [0.201430] PTP 时钟支持已注册 [0.201461] EDAC MC:版本:3.0.0 [0.201922] DMI:固件注册失败。 [0.202323] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x400 [0.202641]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。 [0.203786]时钟源:切换到时钟源 Timer1 [0.211370] NET:注册协议系列2[0.212071] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节) [0.212103] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节) [0.212126] TCP: 配置的哈希表(建立2048 BIND 2048) [0.212229] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节) [0.212246] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节) [0.212415] NET:注册协议系列1 [0.212944] RPC:注册命名的套接字 UNIX 传输模块。 [0.212957] RPC:注册的 UDP 传输模块。 [0.212964] RPC:注册的 TCP 传输模块。 [0.212969] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。 [0.213965]硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。 [0.214118]硬件执行事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动程序启用、5个可用计数 器[0.215500]工作集:timestimer_bits=14 max_order=16 buck_order=2 [0.219339] squashfs:4.0版(2009/01/31) 旋转变压器 Lougher [0.220150]注册密钥 类型[0.220232023]注册密钥类型[0.220_n_nfash]注册密钥[0.22023] NFSv4文件布局驱动程序正在注册... [0.220257] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。 [0.222217]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245) [0.222236]已注册 IO 调度程序 NOop [0.222244]已注册 IO 调度程序最后期限 [0.222450]已注册 IO 调度程序 cfq (默认) [0.222459]已注册 IO 调度程序 mq-deadline [0.222466]已注册 IO 调度程序 mcyber [0.222494]已注册[0.222494]单个 INQ:pintrl 142引脚、位于 PA f9e10800大小568 [0.269891]串行:8250/16550驱动器、10个端口、禁用 IRQ 共享 [0.272879] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000的 ttyS0 (IRQ = 30、base_baud = 3000000)是启用的8250 [0.915346]控制台[ttyS0] [0.919905] 48022000.serial: MMIO 0x48022000 (IRQ = 31、base_baud = 3000000)上的 ttyS1是 48024000.serial: MIO 0x48024000 (IRQ = 32、base_baud = 3000000)上的8250 [ 0.939359] 481a8000.serial: tmio 0x481a8000 (IRQ = 32、base_baud = 3000000)上的 ttyS2是8250 [ 0.939359] tmio 0x481a8000 (IRQ = 0.940000、 481aa000.serial:= 0.9033] MMIO 0x481aa000 (IRQ = 34、base_baud = 3000000)处的 ttyS5是一 个8250 [0.959498] omap_rng 48310000.rng:随机数生成器版本。 20 [0.977531]返修:模块已加载 [0.987130]环路:模块已加载 [0.992492] libphy:固定 MDIO 总线:探测 [1.063871] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:DaVinci MDIO 修订版1.6、总线频率1000000 [1.071572(2004) DaVinci_MDIO 4a101000.0001.071000.MDIO:探测到 MDIO:1000.741000.741000.741000.741000.74000] mphy MDIO:100phy MDIO:100741000004100741000004100phy MDIO:1.50004 器件4a101000。MDIO:00、驱动程序 Atheros 8031以太网 [1.093165] DaVinci_MDIO 4a101000。MDIO:00:器件4a101000。MDIO:01、驱动程序 Atheros 8031以太网 [1.103359] cpsw 4a100000。以太网:detected MACID = 60:64:64:100000 :100w :1001000:100fp 1.64s vs 4a1000:100fp:100fp 1.64s [1.64] 溢出检查周期500 (jiffies) [1.129980] cpsw 4a100000.以太网:cpsw: 检测到 MACID = 60:64:05:f0:af:21 [ 1.138295] i2c /dev/entries driver [ 1.142226] IR NEC 协议处理程序已初始化 [ 1.146852] IR RC5 (x/SZ)协议处理程序已初始化 [ 1.151923] IR RC6协议处理程序已初始化 [ 1.156482] IR JVC 协议处理程序 [ 1.1610671] IR 协议已初始化 Sanyo 协议处理程序[ 1.165] IR 协议已初始化] IR 协议处理程序已初始化 处理程序已初始 化[1.170391] IR Sharp 协议处理程序已初始化 [1.175122] IR MCE 键盘/鼠标协议处理程序已初始化 [1.180975] IR XMP 协议处理程序已初始化 [1.187111] cpudle: enable-method 属性'ti、am3352'找到的操作 [1.194274] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序 [1.200484] sdhci: 版权所有(c) Pierre Osman [1.205412] omap_hsmmc 48060000.mmc:获取 CD GPIO [1.210838] sshci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手 [1.217667] ledgre-cpu:注册以指示 CPU 上的活动 [1.226474] ipip:IPv4和 MPLS over IPv4 over IPV 1.2350]驱动程序 :gre 1.2350] GRE over IPv4隧道驱动 程序[1.244054] NET:注册协议系列10[1.250319] 使用 IPv6的段路由 [1.254213] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序 [1.260809] NET:注册协议系列17[1.265647] 密钥类型 DNS_resolver 注册 [1.27013] OMAP-VOLTGE_LARTH_INIT: 未添加电压驱动器支持 [1.281908] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 修订版本6.0 [1.287271] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000 [1.295270]的 CS 0;并且:找到器件、制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0x38 [1.301658] nSLC 、大小:1.29512 MB、FMB AB8520、FMB、F8520、F2.5、FMB、F8520、FMB、F8520、FMB 大小:KIBP 4096、OOB 大小:224 [ 1.313648]__trace__设备节点:名称:Elm、类型: ,全名:/ocp/elm@48080000 [1.321836] nand:Using OMA_ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme [1.327320] 10 ofpart partitions found on MTD device OMAP2-nand.0 [1.333439] Creating 10 MTD SPL SPL on "OMAP2-nand.0":[1.338898] 0x00008000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.000170000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000. “NANT.SPL.backup3” [1.365200] 0x000000200000-0x000000280000:“NAND.u-boot-spl-OS” [1.371997] 280000-0x380000:“NAND.u-boot” [1.378273] 0x000000380000-0x400000:“NAND.u-boot-env” [1.800480000 :“NANDR.0000.0000.000-015000] 由 VBAT 提供 [1.543584] vdd1:由 VBAT 提供[1.548776] vdd2:由 VBAT 提供 [1.553626]随机:快速初始化完成 [1.558625] vdd1:由 VBAT 提供[1.563397] vdig2:由 VBAT 提供[1.568230] vpll:由 VBAT 提供[1.5766] vdd1:由 VBAT 提供 由 VBAT 提供 [1.582446] vaux2:由 VBAT 提供[1.587263] vaux33:由 VBAT 提供 [1.592141] VMMC:由 VBAT 提供[1.596871] VBB:由 VBAT 提供[1.601856] OMAP-i2c 44e0b000.i2c:总线0 0.5711] V6074mc :在 OMAP 6074kHz 下为2.4k [1.5700mc:100kHz] V6074mc [1.5700mc [1.5700mc:gmc:gmc:gmcb 1.8mcb: 100 无法打开 RTC 设备(rtc0) [1.681876] lis3_reg:禁用 [1.687119] ALSA 设备列表: [1.692146]找不到声卡。 [1.696820] Root-NFS:NFSroot=/tftpboot/rootfs、nolock [1.703060] nfs:nfs mount opts='vesr=2、udp、rsize=4096、wsize=4096、nolock、nolock、addr=192.168.1.103' [1.712326] 4096:nfs mount 选项 rs=4096、nfs rs=1.7487nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、r=1.723247nfs、nfs、nfs、解析['nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、n 解析 NFS 装载选项'nolock' [1.738948] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock' [1.743944] NFS:解析 NFS 装载选项'addr=192.168.1.103' [1.749910] NFS:NNTPATH:'/tftpboot/rootfs '[1.754403] NFS:发送 MNT 请求192.168.1.103:/tftpboot/rootfs /[1.7699101] NFS:无法创建客户端[1.7640] 无法装载服务器192.168.1.103,错误-101 [1.774109]__trace__错误:-101,名称:192.168.1.103:/tftpboot/rootfs,标志:8000,root_mount_data:vers=2,udp,rsize=4096,wsize=4096,nolock,noldr,adock=192.168.1.103 [6.806729], rs:rss=udp ,rs=40964rs,nfs rs,nfs=vrs,nfs=uds,rs,rs rs =uds,rs rs =40964rs,nfs rs,rs,nfs=nfs=uds,rs,rs rs rs =uds,rs =uds,rs rs rs =uds rs,rs =uds =uds = 解析 NFS 装载选项'rsize=4096' [6.831156] NFS:解析 NFS 装载选项'wsize=4096' [6.837017] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock' [6.842004] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock' [6.847007] NFS:解析 NFS 装载选项'addr=192.168.1.103' [6.85NFS][6.459][nolock]/tftpboot/rootfs 发送用于192.168.1.103的 MNT 请求:/tftpboot/rootfs [ 6.864789] NFS:无法创建 MNT RPC 客户端,STATUS=-101 [ 6.870568] NFS:无法挂载服务器192.168.1.103,错误-101 [ 6.876772]__trace__错误:-101,名称:192.168.1.103:/tftpboot/rootfs,标志:8000,root_mount_data=4096 nock=vers,rfs=1.1496 nock=vers,r=1.40962=vers,nfs=vers,r=vers,r=r=vr=1.40962,r.r=r.r=r=vers,r=vers,r=vr=vr=r.r=r=r.r=rfuds,r.r=r=r.r=r=r.r=r=r=r=r=r. 解析 NFS 装载选项'RS=2'[17.139388] NFS:解析 NFS 装载选项'udp'[17.144189] NFS:解析 NFS 装载选项'rsize=4096'[17.149555] NFS:解析 NFS 装载选项'wsize=4096'[17.155124] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock'[17.160282] NFS 装载选项[17.5nolock] NFS:解析 NFS 解析 NFS /tftpboot/rootfs 装载选项'addr=192.168.1.103'[17.171323] NFS:NNTPATH:'/tftpboot/rootfs /'[17.175726] NFS:发送用于192.168.1.103的 MNT 请求:/tftpboot/rootfs [ 17.182971] NFS:无法创建 MNT RPC 客户端、STATUS=-101 [ 17.188811] NFS:无法装载服务器。 vers=2、udp、rsize=4096、wsize=4096、nolock、nolock、addr=192.168.1.103 [37.606701] nfs:nfs mount opts=verv'RS=2、udp、rs=4096、wsize=4096、nolock、nol965、addr=4096、625103' [NFS mount 615121][NFS 装载选项:nfs 'vers=3649]解析 nfs 选项[nfs、nfs'、nfs=36934] nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs 正在解析 NFS 装载选项'nolock'[37.646940] nf:正在解析 NFS 装载选项'addr=192.168.1.103'[37.652981] nf: MNTPATH:'/tftpboot/rootfs '[37.657387] nf: Sending MNT Request for 192.168.1.103:/tftpboot/rootfs [ Unable 664639] nf: Failed to create MNT client,status=67101] nfs_4r_ 670101] nf:[_err_4r_67101] -101、name:192.168.1.103:/tftpboot/rootfs、flags:8000、root_mount_data:vers=2、udp、rsize=4096、wsize=4096、nolock、nolock、addr=192.168.1.103 [68.326708] nfs:nfs mount opts='dr rs=2、udp、rs=4096、rsize=44、wsizes=nfs 、nfs=36935rs、nfs'选项[6486nfs、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、pars=368396r=368'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、r 解析 NFS 装载选项'nolock' [68.361932] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock' [68.366935] NFS:解析 NFS 装载选项'addr=192.168.1.103' [68.372975] NFS:MNTPATH:'/tftpboot/rootfs [68.377383] NFS:发送 MNT 请求以创建/tftpboot/rootfs NFS 状态[68.37101] NFS:[648101] NFS 客户端[648101] 无法 装载服务器192.168.1.103,错误-101 [68.396581]__trace__错误:-101,名称:192.168.1.103:/tftpboot/rootfs,标志:8000,root_mount_data:vers=2,udp,rsize=4096,wsize=4096,nolock,nolock,adverd=192.168.1.103 [99.046102] nfs,rs:nfs=4096 nfs=nverts,nvs,nfs=nvs,nvs =nvs,rs =nfs=0695rs,nfs'选项:nfs=nvrs,nvrs,nvrs,nfs=nvs,nvrs,nfs=nvrs,nvrs,nvrs,nvrs,nvrs:nvrs =0 解析 NFS 装载选项'rsize=4096' [ 99.071121] NFS:解析 NFS 装载选项'wsize=4096' [ 99.076954] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock' [ 99.081942] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock' [ 99.086941] NFS:99.99.09dr=103.103] NFS:解析 NFS NFS[/tftpboot/rootfs:nolock'nolock] 发送用于192.168.1.103的 MNT 请求:/tftpboot/rootfs [ 99.104622] NFS:无法创建 MNT RPC 客户端,STATUS=-101 [ 99.110397] NFS:无法安装服务器192.168.1.103,错误-101 [ 99.116592]__trace__错误:-101,名称:192.168.1.103:/tftpboot/rootfs,标志:8000,root_mount_data: 无法通过 NFS 装入192,大小=1.4096,rfs=vs,无法通过 NFS 装入。 [99.138234] VFS:无法打开根设备"NFS"或未知块(2.0):错误-6 [99.145595]请附加正确的"root="引导选项;以下是可用分区: [ 99.154033] 0100 65536 ram0 [99.154039](驱动程序?) [99.160167]0101 65536 ram1 [99.160170](驱动器?) [99.166361] 0102 65536 RAM2 [99.166365](驱动程序?) [99.172490]0103 65536 ram3 [99.172493](驱动程序?) [99.178665]0104 65536 ram4 [99.178668](驱动程序?) [99.184822]0105 65536 ram5 [99.184825](驱动程序?) [99.190950]0106 65536 ram6 [99.190953](驱动程序?) [99.197107] 0107 65536 RAM7. [99.197110](驱动程序?) [99.203235]0108 65536 RAM8. [99.203238](驱动程序?) [99.209377]0109 65536 ram9 [99.209380](驱动程序?) [99.215531] 010A 65536 RAM10. [99.215534](驱动程序?) [99.221747]010b 65536 RAM11. [99.221750](驱动程序?) [99.227975]010C 65536 RAM12. [99.227978](驱动程序?) [99.234203] 010d 65536 ram13 [99.234206](驱动程序?) [99.240418]010e 65536 ram14 [99.240421](驱动程序?) [99.246659] 010f 65536 ram15 [99.2466662](驱动程序?) [99.252882] 1f00 512 mtdblock0 [99.252885](驱动程序?) [99.259462] 1f01 512 mtdblock1 [99.259465](驱动程序?) [99.266051] 1f02 512 mtdblock2 [99.266055](驱动程序?) [99.272616] 1f03 512 mtdblock3 [99.272620](驱动程序?) [99.279196] 1f04 512 mtdblock4 [99.279199](驱动程序?) [99.285773]1f05 1024 mtdblock5 [99.285776](驱动程序?) [99.292338] 1f06 512 mtdblock6 [99.292341](驱动程序?) [99.298932] 1f07 512 mtdblock7 [99.298936](驱动程序?) [99.305512]1f08 8192 mtdblock8 [99.305515](驱动程序?) [99.312076] 1f09 1032192 mtdblock9 [99.312079](驱动程序?) [ 99.318657]内核紧急状态-未同步:VFS:无法在未知块(2.0)上安装根 FS [99.326967]--[结束内核紧急状态-未同步:VFS:无法在未知块(2.0)上安装根 FS
我从 Nand 引导并尝试安装 NFS 文件系统,失败:Svc:注册 lockdv1 RPC 服务失败(errno 111)。
然后我搜索了网络、它告诉我添加了一个"nolock"选项。 它确实起作用了!
但提供的内核参数 u-boot 中有 nolock 选项。 太困惑了。
非常感谢!