This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:使用 AM335x 板从 NFS 引导失败。 TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-05.02.00.10

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/798578/linux-failed-to-boot-from-nfs-with-am335x-board-ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05-02-00-10

工具/软件:Linux

大家好、

我无法从 NFS 引导。

我的 NFS 服务器正在工作。 我可以在 u-boot 中使用 NFS 下载文件。 但我无法从 NFS 引导 Linux。

以下是引导日志:

有人可以帮助我吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否捕获整个引导日志并将其作为文件附加到您的帖子中? 很抱歉、屏幕截图缺少太多信息、太难阅读、无法提供良好的帮助。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    感谢您的回复!

    在进行一些探头和调试后、我有一些新信息:

    我已打开 NAND_DEBUG,、引导日志如下:

    正在启动内核...
    
    [0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0
    [0.000000] Linux 版本4.14.79-gbde58ab01e (zlh@zlh-ThinkPad-E460)(gcc 版本7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11))#7 precr Mon May 6 11:29:15 CST 2019
    [0.82] CPU 版本[0.7bv72](Linaro GCC 7.2-2017.11))#7 prevcr cr cr (5月6:[vcr 6:[0.82]
    CPU 版本4cr v7br) PIPT / VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]、共页:FDT:机器型号:TI AM335x EVM-SK
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000] CMA:在0x800000
    [0.000000] CPU 时保留48 MIB:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON)
    [0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:64960
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=/dev/nfs nfsroot=192.168.1.103:/tftpboot/rootfs、nolock RW nfs536调试
    [0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000000]条目高速缓存哈希表条目:32768 (顺序:5、131072字节)[0.384]内存
    条目:
    提供197280K/262144K (8192K 内核代码、321K RWDATA、2556K rodata、1024K init、267K BSS、 15712K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
    低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0900000 (9184 KB)
    [0.000000] 初始化:0xc0c00000 - 0xc0d00000 (1024KB)
    [0.000000] .data:0xc0d00000 - 0xc0d50480 (322KB)
    [0.000000] .bss:0xc0d50480 - 0xc0d932fc (268KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占分层 RCU 实现。
    [0.000000]启用了 RCU 任务。
    [0.000000] NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)找到 INTC、具有128个中断
    [0.000000] OMAP 事件源:24000000 Hz 时的 timer2
    [0.000015] sched_clock:32位24MHz 时钟、分辨率41ns、
    最大时钟源:0x000071ns 时钟源:0x0000000849FFFF:每个时钟周期0.48240000.000s 0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000042] OMAP 时钟源:Timer1 at 24000000 Hz
    [0.000190] timer_probe:未找到匹配的计时器
    [0.000394]控制台:彩色设备80x30
    [0.000419]警告:'console=ttyO0'已被'ttyS0'取代,但您
    仍能看到此虚拟内核消息[0.000419]。 请
    [0.000431]更新您的内核命令行。
    [0.000460]校准延迟环路... 996.14 BogoMips (lpj=4980736)
    [0.089226] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.089397]安装高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089411]安装点高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.090154] CPU
    虚拟磁盘:写入:099192] 使用 BPIALL 权变措施
    [ 0.090888]为0x80100000 - 0x80100060
    [ 0.091037]分层 SRCU 实现设置静态标识映射。
    [0.091354] EFI 服务将不可用。
    [0.092574] devtmpfs:已初始化
    [0.099547]随机:从 buck_table_alloc+0x8c/0x1ac 调用 get_rand_dinit=0
    [0.099998] VFP 支持 v0.3:Implementor 41架构3第30部分变体 c rev 3[0.100297]
    source:fufffs:mask:0x99999999998] VFP 支持 v0.3:0x100nel_cludex 41架构3:0x30nhclock_cluds
    (0x100nf cludes:0x24000_cluds) -1、3072字节)
    [0.103835] pinctrl 内核:初始化的 pinctrl 子系统
    [0.104550] DMI 不存在或无效。
    [0.104957] NET:注册协议系列16
    [0.107072] DMA:为原子相干分配预先分配的256 KiB 池
    [0.119612] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable failed
    [0.171742] cputle: Using ladder guler
    [0.171774] cputle: Using gorer menu
    [0.175785] gmcus.microcontrollers.microcontrollers[0.5000.458] gov.omap_gpio gpio.mc18000 gpio.mc
    无法找到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/nandflash_pins_s0的 pctldev、推迟探测器
    [0.185300]无 ATAG?
    [0.185314]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.197424] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.201124] OMA_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟探测器
    [0.201256] Linux
    视频
    接口:v0.303pv0.303pinux] Linux 媒体接口:[0.303.00pv0.303] 1寄存
    [0.201409] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti 
    [0.201430] PTP 时钟支持已注册
    [0.201461] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.201922] DMI:固件注册失败。
    [0.202323] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP 邮箱版本0x400
    [0.202641]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
    [0.203786]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.211370] NET:注册协议系列2[0.212071]
    TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.212103] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.212126] TCP: 配置的哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [0.212229] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.212246] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.212415] NET:注册协议系列1
    [0.212944] RPC:注册命名的套接字 UNIX 传输模块。
    [0.212957] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.212964] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.212969] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.213965]硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。
    [0.214118]硬件执行事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动程序启用、5个可用计数
    器[0.215500]工作集:timestimer_bits=14 max_order=16 buck_order=2
    [0.219339] squashfs:4.0版(2009/01/31)
    
    旋转变压器 Lougher [0.220150]注册密钥
    
    类型[0.220232023]注册密钥类型[0.220_n_nfash]注册密钥[0.22023] NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
    [0.220257] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.222217]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要245)
    [0.222236]已注册 IO 调度程序 NOop
    [0.222244]已注册 IO 调度程序最后期限
    [0.222450]已注册 IO 调度程序 cfq (默认)
    [0.222459]已注册 IO 调度程序 mq-deadline
    [0.222466]已注册 IO 调度程序 mcyber
    [0.222494]已注册[0.222494]单个 INQ:pintrl 142引脚、位于 PA f9e10800大小568
    [0.269891]串行:8250/16550驱动器、10个端口、禁用 IRQ 共享
    [0.272879] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000的 ttyS0 (IRQ = 30、base_baud = 3000000)是启用的8250
    [0.915346]控制台[ttyS0]
    [0.919905] 48022000.serial: MMIO 0x48022000 (IRQ = 31、base_baud = 3000000)上的 ttyS1是
    48024000.serial: MIO 0x48024000 (IRQ = 32、base_baud = 3000000)上的8250 [
    0.939359] 481a8000.serial: tmio 0x481a8000 (IRQ = 32、base_baud = 3000000)上的 ttyS2是8250 [ 0.939359] tmio 0x481a8000 (IRQ = 0.940000、
    481aa000.serial:= 0.9033] MMIO 0x481aa000 (IRQ = 34、base_baud = 3000000)处的 ttyS5是一
    个8250 [0.959498] omap_rng 48310000.rng:随机数生成器版本。 20
    [0.977531]返修:模块已加载
    [0.987130]环路:模块已加载
    [0.992492] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.063871] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:DaVinci MDIO 修订版1.6、总线频率1000000
    [1.071572(2004) DaVinci_MDIO 4a101000.0001.071000.MDIO:探测到 MDIO:1000.741000.741000.741000.741000.74000] mphy MDIO:100phy MDIO:100741000004100741000004100phy MDIO:1.50004
    
    器件4a101000。MDIO:00、驱动程序 Atheros 8031以太网
    [1.093165] DaVinci_MDIO 4a101000。MDIO:00:器件4a101000。MDIO:01、驱动程序 Atheros 8031以太网
    [1.103359] cpsw 4a100000。以太网:detected MACID = 60:64:64:100000
    :100w
    :1001000:100fp 1.64s vs 4a1000:100fp:100fp 1.64s [1.64]
    溢出检查周期500 (jiffies)
    [1.129980] cpsw 4a100000.以太网:cpsw: 检测到 MACID = 60:64:05:f0:af:21
    [ 1.138295] i2c /dev/entries driver
    [ 1.142226] IR NEC 协议处理程序已初始化
    [ 1.146852] IR RC5 (x/SZ)协议处理程序已初始化
    [ 1.151923] IR RC6协议处理程序已初始化
    [ 1.156482] IR JVC 协议处理程序
    [ 1.1610671] IR
    协议已初始化 Sanyo 协议处理程序[ 1.165] IR 协议已初始化] IR 协议处理程序已初始化 处理程序已初始
    化[1.170391] IR Sharp 协议处理程序已初始化
    [1.175122] IR MCE 键盘/鼠标协议处理程序已初始化
    [1.180975] IR XMP 协议处理程序已初始化
    [1.187111] cpudle: enable-method 属性'ti、am3352'找到的操作
    [1.194274] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.200484] sdhci: 版权所有(c) Pierre Osman
    [1.205412] omap_hsmmc 48060000.mmc:获取 CD GPIO
    [1.210838] sshci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.217667] ledgre-cpu:注册以指示 CPU 上的活动
    [1.226474] ipip:IPv4和 MPLS over IPv4 over IPV 1.2350]驱动程序
    :gre 1.2350]
    GRE over IPv4隧道驱动
    程序[1.244054] NET:注册协议系列10[1.250319]
    使用 IPv6的段路由
    [1.254213] SIT:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
    [1.260809] NET:注册协议系列17[1.265647]
    密钥类型 DNS_resolver 注册
    [1.27013] OMAP-VOLTGE_LARTH_INIT: 未添加电压驱动器支持
    [1.281908] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 修订版本6.0
    [1.287271] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000
    [1.295270]的 CS 0;并且:找到器件、制造商 ID:0x2C、芯片 ID:0x38
    [1.301658] nSLC
    、大小:1.29512 MB、FMB AB8520、FMB、F8520、F2.5、FMB、F8520、FMB、F8520、FMB 大小:KIBP 4096、OOB 大小:224
    [ 1.313648]__trace__设备节点:名称:Elm、类型: ,全名:/ocp/elm@48080000
    [1.321836] nand:Using OMA_ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
    [1.327320] 10 ofpart partitions found on MTD device OMAP2-nand.0
    [1.333439] Creating 10 MTD
    
    SPL SPL on "OMAP2-nand.0":[1.338898] 0x00008000000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.000170000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0001.0000.
    
    “NANT.SPL.backup3”
    [1.365200] 0x000000200000-0x000000280000:“NAND.u-boot-spl-OS”
    [1.371997] 280000-0x380000:“NAND.u-boot”
    [1.378273] 0x000000380000-0x400000:“NAND.u-boot-env”
    [1.800480000
    
    :“NANDR.0000.0000.000-015000]
    
    
    由 VBAT 提供
    [1.543584] vdd1:由 VBAT
    提供[1.548776] vdd2:由 VBAT 提供
    [1.553626]随机:快速初始化完成
    [1.558625] vdd1:由 VBAT
    提供[1.563397] vdig2:由 VBAT
    提供[1.568230] vpll:由 VBAT
    
    提供[1.5766] vdd1:由 VBAT 提供 由 VBAT 提供
    [1.582446] vaux2:由 VBAT
    提供[1.587263] vaux33:由 VBAT 提供
    [1.592141] VMMC:由 VBAT
    提供[1.596871] VBB:由 VBAT
    提供[1.601856] OMAP-i2c 44e0b000.i2c:总线0 0.5711] V6074mc
    :在 OMAP 6074kHz 下为2.4k [1.5700mc:100kHz] V6074mc [1.5700mc [1.5700mc:gmc:gmc:gmcb 1.8mcb:
    100 无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [1.681876] lis3_reg:禁用
    [1.687119] ALSA 设备列表:
    [1.692146]找不到声卡。
    [1.696820] Root-NFS:NFSroot=/tftpboot/rootfs、nolock
    [1.703060] nfs:nfs mount opts='vesr=2、udp、rsize=4096、wsize=4096、nolock、nolock、addr=192.168.1.103'
    [1.712326]
    
    
    4096:nfs mount 选项 rs=4096、nfs rs=1.7487nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、r=1.723247nfs、nfs、nfs、解析['nfs、nfs、nfs、nfs、nfs、n
    解析 NFS 装载选项'nolock'
    [1.738948] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock'
    [1.743944] NFS:解析 NFS 装载选项'addr=192.168.1.103'
    [1.749910] NFS:NNTPATH:'/tftpboot/rootfs '[1.754403]
    NFS:发送 MNT 请求192.168.1.103:/tftpboot/rootfs /[1.7699101]
    NFS:无法创建客户端[1.7640]
    无法装载服务器192.168.1.103,错误-101
    [1.774109]__trace__错误:-101,名称:192.168.1.103:/tftpboot/rootfs,标志:8000,root_mount_data:vers=2,udp,rsize=4096,wsize=4096,nolock,noldr,adock=192.168.1.103
    [6.806729],
    rs:rss=udp
    ,rs=40964rs,nfs rs,nfs=vrs,nfs=uds,rs,rs rs =uds,rs rs =40964rs,nfs rs,rs,nfs=nfs=uds,rs,rs rs rs =uds,rs =uds,rs rs rs =uds rs,rs =uds =uds =
    解析 NFS 装载选项'rsize=4096'
    [6.831156] NFS:解析 NFS 装载选项'wsize=4096'
    [6.837017] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock'
    [6.842004] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock'
    [6.847007] NFS:解析 NFS 装载选项'addr=192.168.1.103'
    [6.85NFS][6.459][nolock]/tftpboot/rootfs
    发送用于192.168.1.103的 MNT 请求:/tftpboot/rootfs
    [ 6.864789] NFS:无法创建 MNT RPC 客户端,STATUS=-101
    [ 6.870568] NFS:无法挂载服务器192.168.1.103,错误-101
    [ 6.876772]__trace__错误:-101,名称:192.168.1.103:/tftpboot/rootfs,标志:8000,root_mount_data=4096 nock=vers,rfs=1.1496 nock=vers,r=1.40962=vers,nfs=vers,r=vers,r=r=vr=1.40962,r.r=r.r=r=vers,r=vers,r=vr=vr=r.r=r=r.r=rfuds,r.r=r=r.r=r=r.r=r=r=r=r=r.
    
    解析 NFS
    
    
    
    
    装载选项'RS=2'[17.139388] NFS:解析 NFS 装载选项'udp'[17.144189] NFS:解析 NFS 装载选项'rsize=4096'[17.149555] NFS:解析 NFS 装载选项'wsize=4096'[17.155124] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock'[17.160282] NFS 装载选项[17.5nolock] NFS:解析
    NFS 解析 NFS
    
    
    
    
    /tftpboot/rootfs 装载选项'addr=192.168.1.103'[17.171323] NFS:NNTPATH:'/tftpboot/rootfs /'[17.175726] NFS:发送用于192.168.1.103的 MNT 请求:/tftpboot/rootfs [ 17.182971] NFS:无法创建 MNT RPC 客户端、STATUS=-101 [ 17.188811] NFS:无法装载服务器。 vers=2、udp、rsize=4096、wsize=4096、nolock、nolock、addr=192.168.1.103
    [37.606701] nfs:nfs mount opts=verv'RS=2、udp、rs=4096、wsize=4096、nolock、nol965、addr=4096、625103'
    [NFS mount 615121][NFS
    
    
    
    装载选项:nfs 'vers=3649]解析 nfs 选项[nfs、nfs'、nfs=36934] nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs
    正在解析 NFS
    
    
    
    
    装载选项'nolock'[37.646940] nf:正在解析 NFS 装载选项'addr=192.168.1.103'[37.652981] nf: MNTPATH:'/tftpboot/rootfs '[37.657387] nf: Sending MNT Request for 192.168.1.103:/tftpboot/rootfs [ Unable 664639] nf: Failed to create MNT client,status=67101] nfs_4r_ 670101] nf:[_err_4r_67101]
    -101、name:192.168.1.103:/tftpboot/rootfs、flags:8000、root_mount_data:vers=2、udp、rsize=4096、wsize=4096、nolock、nolock、addr=192.168.1.103
    [68.326708] nfs:nfs mount opts='dr rs=2、udp、rs=4096、rsize=44、wsizes=nfs
    
    
    
    、nfs=36935rs、nfs'选项[6486nfs、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、pars=368396r=368'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、nfs'、r
    解析 NFS 装载选项'nolock'
    [68.361932] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock'
    [68.366935] NFS:解析 NFS 装载选项'addr=192.168.1.103'
    [68.372975] NFS:MNTPATH:'/tftpboot/rootfs
    [68.377383] NFS:发送 MNT 请求以创建/tftpboot/rootfs
    NFS 状态[68.37101] NFS:[648101] NFS 客户端[648101]
    无法
    
    
    
    装载服务器192.168.1.103,错误-101 [68.396581]__trace__错误:-101,名称:192.168.1.103:/tftpboot/rootfs,标志:8000,root_mount_data:vers=2,udp,rsize=4096,wsize=4096,nolock,nolock,adverd=192.168.1.103 [99.046102] nfs,rs:nfs=4096 nfs=nverts,nvs,nfs=nvs,nvs =nvs,rs =nfs=0695rs,nfs'选项:nfs=nvrs,nvrs,nvrs,nfs=nvs,nvrs,nfs=nvrs,nvrs,nvrs,nvrs,nvrs:nvrs =0
    解析 NFS 装载选项'rsize=4096'
    [ 99.071121] NFS:解析 NFS 装载选项'wsize=4096'
    [ 99.076954] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock'
    [ 99.081942] NFS:解析 NFS 装载选项'nolock'
    [ 99.086941] NFS:99.99.09dr=103.103] NFS:解析
    NFS NFS[/tftpboot/rootfs:nolock'nolock]
    发送用于192.168.1.103的 MNT 请求:/tftpboot/rootfs
    [ 99.104622] NFS:无法创建 MNT RPC 客户端,STATUS=-101
    [ 99.110397] NFS:无法安装服务器192.168.1.103,错误-101
    [ 99.116592]__trace__错误:-101,名称:192.168.1.103:/tftpboot/rootfs,标志:8000,root_mount_data:
    无法通过 NFS 装入192,大小=1.4096,rfs=vs,无法通过 NFS 装入。
    [99.138234] VFS:无法打开根设备"NFS"或未知块(2.0):错误-6
    [99.145595]请附加正确的"root="引导选项;以下是可用分区:
    [ 99.154033] 0100 65536 ram0
    [99.154039](驱动程序?)
    [99.160167]0101 65536 ram1
    [99.160170](驱动器?)
    [99.166361] 0102 65536 RAM2
    [99.166365](驱动程序?)
    [99.172490]0103 65536 ram3
    [99.172493](驱动程序?)
    [99.178665]0104 65536 ram4
    [99.178668](驱动程序?)
    [99.184822]0105 65536 ram5
    [99.184825](驱动程序?)
    [99.190950]0106 65536 ram6
    [99.190953](驱动程序?)
    [99.197107] 0107 65536 RAM7.
    [99.197110](驱动程序?)
    [99.203235]0108 65536 RAM8.
    [99.203238](驱动程序?)
    [99.209377]0109 65536 ram9
    [99.209380](驱动程序?)
    [99.215531] 010A 65536 RAM10.
    [99.215534](驱动程序?)
    [99.221747]010b 65536 RAM11.
    [99.221750](驱动程序?)
    [99.227975]010C 65536 RAM12.
    [99.227978](驱动程序?)
    [99.234203] 010d 65536 ram13
    [99.234206](驱动程序?)
    [99.240418]010e 65536 ram14
    [99.240421](驱动程序?)
    [99.246659] 010f 65536 ram15
    [99.2466662](驱动程序?)
    [99.252882] 1f00 512 mtdblock0
    [99.252885](驱动程序?)
    [99.259462] 1f01 512 mtdblock1
    [99.259465](驱动程序?)
    [99.266051] 1f02 512 mtdblock2
    [99.266055](驱动程序?)
    [99.272616] 1f03 512 mtdblock3
    [99.272620](驱动程序?)
    [99.279196] 1f04 512 mtdblock4
    [99.279199](驱动程序?)
    [99.285773]1f05 1024 mtdblock5
    [99.285776](驱动程序?)
    [99.292338] 1f06 512 mtdblock6
    [99.292341](驱动程序?)
    [99.298932] 1f07 512 mtdblock7
    [99.298936](驱动程序?)
    [99.305512]1f08 8192 mtdblock8
    [99.305515](驱动程序?)
    [99.312076] 1f09 1032192 mtdblock9
    [99.312079](驱动程序?)
    [ 99.318657]内核紧急状态-未同步:VFS:无法在未知块(2.0)上安装根 FS
    [99.326967]--[结束内核紧急状态-未同步:VFS:无法在未知块(2.0)上安装根 FS 

    我从 Nand 引导并尝试安装 NFS 文件系统,失败:Svc:注册 lockdv1 RPC 服务失败(errno 111)。

    然后我搜索了网络、它告诉我添加了一个"nolock"选项。 它确实起作用了!

    但提供的内核参数 u-boot 中有 nolock 选项。 太困惑了。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只需登录即可查看您是否找到了解决此问题的解决方案? 如果不是、您能否提供当前状态的更新?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还没有找到任何解决办法,现状依然存在。 作为一种权变措施、我已将映像刷写到 nand 中并从中引导。 然后在 Linux 启动后安装 NFS 文件系统。 应用开发的工具。

    如果您有任何理想选择、请告诉我。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我在研究中提出的唯一问题是尝试通过确保目标上的内容和主机兼容性来使用 NFS 版本。

    但愿这对您有所帮助。