This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2E:TDA2E

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/802986/linux-tda2e-tda2e

器件型号:TDA2E

工具/软件:Linux

尊敬的 TI 支持人员:

目前、我正在评估用于构建开发平台的 VisionSDK 工具、当我从 TI 网站下载 Linux bin 文件时、

但是,当我在 Linux 虚拟机中安装 bin 时,它会提示以下信息,告知无法安装。  

那么、我想知道如何在 Linux 中安装该 bin 文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您需要一些32位支持库。 您能否尝试以下操作:

    sudo apt-get install ia32-libs lib32stdc++6 lib32z1-dev lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 libc6:i386 c6-i386 libstdc++6:libncurses5:i386 libz1:i386 libc6-dev-i386

    然后尝试运行安装程序。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复。
    但是你能帮我怎么安装 ia32-libs 吗?我尝试过从互联网上下载,但没有成功。
    如果您能提供某种方法、请不胜感激。 谢谢。

    BR
    Grant Hu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    似乎在 Ubuntu 中不再提供 ia32-libs、而是由 lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0软件包提供 IT 功能。
    您能否运行:

    sudo apt-get install lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0

    此致、
    Yordan