请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM1808 主题中讨论的其他器件: OMAP-L138
您好,
3.7.17数据表的通用串行总线模块(USB0、USB1):USB_REFCLKIN。 可选时钟输入。
(__LW_AT__1)如果不使用时钟、会产生什么影响?
(__LW_AT__2)如果使用时钟,使用振荡器是可以的吗?
(__LW_AT__3 μ A、)AM1808 USB0?器件,ID 上拉至3.3V
谢谢!