This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM1808:USB0:USB_REFCLKIN 和 ID?

Guru**** 2550040 points
Other Parts Discussed in Thread: AM1808, OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/800146/am1808-usb0-usb_refclkin-and-id

器件型号:AM1808
主题中讨论的其他器件: OMAP-L138

您好,

3.7.17数据表的通用串行总线模块(USB0、USB1):USB_REFCLKIN。 可选时钟输入。

(__LW_AT__1)如果不使用时钟、会产生什么影响?

(__LW_AT__2)如果使用时钟,使用振荡器是可以的吗?

(__LW_AT__3 μ A、)AM1808 USB0?器件,ID 上拉至3.3V

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    原理图检查清单指南中的第2.4.8节 USB:
    www.ti.com/.../sprack9.pdf
    回答您的问题。

    您可以查看 OMAP-L138 LCDK 原理图。 您可以看到 USB_REFCLKIN 引脚不是作为 USB 信号连接的、而是作为 AIC_MCLK (audion clk)连接的。 不能使用它。
    此外、TRM 中的33.2.1.3 48MHz 参考时钟部分还提供了有关以下内容的其他信息:

    此致、
    Yordan