https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/797795/tida-00834
主题中讨论的其他器件:TIDA-00496尊敬的先生:
为了开发新项目(保护继电器) 、我需要从 TI 选择合适的模块、您能为我提供帮助吗?
我的要求如下
1) TIDA-00834 和 ADS8555SEVM -高速、高精度模拟输入模块、用于4通道交流电流1或5A 和4通道 交流电压63.5V 或110V、带零交叉感应、50/60Hz (4 + 4通道1卡)
2) TIDA-00164 和 ADS8688 - 用于8 通道的高速和高精度4-20mA 或0-10V 模拟输入模块(用于32通道的4个卡)
3) TIDA-00320 高速数字输出模块2x8通道 ( 2个卡、用于16个通道)
注意:我最初对 DI & DO 的要求
a) 数字输入正常 电压应为220V DC 或110V DC、分别适合承受300V DC 或150V DC。 总共16个 DI 信号
B) 数字输出接触正常 电压应为220V DC 或110V DC、分别适合承受300V DC 或150V DC、最大10或20安培 DC、可承受1秒。 总共16个 DO 信号
4) TIDA-00557 和 TIDEP-00074.1 RS232和 IEC 61850通信模块
5) 5) Sitara AM6X 处理器卡
6) 6) LCD 显示屏
7) 时间同步 模块(IRIG 或 GPS)
我需要 TI 根据上述选择提供的帮助、无论是否正确、请帮助我选择合适的模块
此致
Vanathi Pandi