This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00834

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00496
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/797795/tida-00834

主题中讨论的其他器件:TIDA-00496

尊敬的先生:

为了开发新项目(保护继电器) 、我需要从 TI 选择合适的模块、您能为我提供帮助吗?

我的要求如下

1)     TIDA-00834 和 ADS8555SEVM -高速、高精度模拟输入模块、用于4通道交流电流1或5A 和4通道 交流电压63.5V 或110V、带零交叉感应、50/60Hz (4 + 4通道1卡)

2)     TIDA-00164 和 ADS8688 - 用于8 通道的高速和高精度4-20mA 或0-10V 模拟输入模块(用于32通道的4个卡)

3)     TIDA-00320 高速数字输出模块2x8通道  ( 2个卡、用于16个通道)

注意:我最初对 DI & DO 的要求

a)    数字输入正常 电压应为220V DC 或110V DC、分别适合承受300V DC 或150V DC。 总共16个 DI 信号

B)    数字输出接触正常 电压应为220V DC 或110V DC、分别适合承受300V DC 或150V DC、最大10或20安培 DC、可承受1秒。 总共16个 DO 信号

4)     TIDA-00557 和 TIDEP-00074.1 RS232和 IEC 61850通信模块

5)     5) Sitara AM6X 处理器卡

6)     6) LCD 显示屏

7)     时间同步 模块(IRIG 或 GPS)

我需要 TI 根据上述选择提供的帮助、无论是否正确、请帮助我选择合适的模块

此致

Vanathi Pandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vanathi Pandi
    很好地知道您正在使用保护继电器。
    正如您在邮件中提到的、保护继电器具有以下模块
    交流模拟输入模块
    处理器模块
    通信模块
    电源模块
    二进制输入模块
    直流模拟输入/输出模块
    扩展模块
    我们不提供完整模块的解决方案、但我们的 TI 参考设计在保护继电器内的子系统级别提供解决方案。
    要了解可用的解决方案、请访问以下链接
    www.ti.com/.../overview.html
    您可以看到保护继电器部分。 单击您感兴趣的模块、您将看到终端设备参考图。
    如果您单击任何子系统、则会显示相关的 TI 设计和器件。 您可以继续查看可用信息。

    这可以是您的设计的起点。
    同时、请联系 TI 销售部门、了解项目信息和您的要求、以便继续讨论。
    谢谢
    Sreenivasa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

    我们联系 TI 销售部门/代尔。 如果我们提供功能方框图、您能为设计 PCB 板提供支持、TI 将提供必要的服务付款。

    谢谢

    Vanathi Pandi。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vanathi Pandi  

    TI 从事半导体芯片的设计、制造和销售业务。 提供的 TIDesignsTM 仅供参考。 我们不是制造和销售产品的系统设计公司、在您的情况下、我们提供保护继电器。 您可以使用 TI 设计和提供的设计文件来更快地评估功能并加快开发周期。

     

    您将会聘请 OEM、例如 TCS、Wipro、L&T 等。… 构建和验证您的设计以满足您的系统要求。

     

    我们可以查看您的方框图并为您和您的 OEM 提供建议以供遵循,但请注意,我们不会要求您共享任何属于公司 IP 的内容。

    谢谢

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,

     您能不能建议高速数字输出卡(或静态交换卡)、4-20mA 卡、GPS 时间同步卡适用于保护继电器 TI 卡部件号/代码

    谢谢

    Vanathi Pandi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vanathi

    如前所述、我们不提供完整的卡解决方案、而是提供子系统级解决方案的 TI Designs。

    上述要求似乎是通用的。 您是否有 DO 和4-20 ma 模块的一些规格?

    我们提供了 IEEE1588 PTP 解决方案、请参见 TIDA-00496。 我们没有任何展示 IRIG 实现的 TI 参考设计、但我们有多路复用器、放大器、比较器和隔离器来实现该实现。

    谢谢

    Sreenivasa  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DO_5F00_AI_5F00_DI_5F00_Cards.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附上述我的需求卡详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    直流电流测量  

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00445

    直流电压测量  

    http://www.ti.com/tool/TIDA-010039

    继电器输出  

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00117

    www.ti.com/.../TIDA-010008

    RTD

    www.ti.com/.../TIDA-00110

    请注意、有关您可以自行查找的应用程序路径的更多信息

    http://www.ti.com/applications/industrial/grid-infrastructure/overview.html

    正如我已经提到过的、TI 参考设计是子系统级解决 方案、您必须组合其中的多个 TI 参考设计、以使您在方框图中发送给我的卡片成为最佳选择所需解决方案的选择。

    谢谢

    Sreenivasa