https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/798314/am3351-emmc-timings
器件型号:AM3351大家好、
目前、我们在设计中使用 AM3351 CPU、我们将 eMMC 存储器件连接到 AM3351的 MMC1端口(我们不从该器件引导)、eMMC 器件和接口由+3V3供电。
现在、从时序分析和测量中、我注意到在高速模式下、CPU 侧输入与 eMMC 存储器输出保持之间的保持时序存在时序问题。 eMMC 可能已更改其数据输出、而 CPU 仍希望数据有效。
根据数据表、AM3351BZCEA30R 支持高达 MMC4.3的电流。 我们已连接一个符合 MMC5.0标准的 ISSI eMMC 器件(IS21ES04G)。 由于两个器件都支持 HS 模式、因此这两个器件应该彼此兼容。
AM3351的输入时序规格(数据表 SPRS717J):
eMMC HS 时序规格:
我从 TI FAE 获得了有关我的设计中的问题是 MMC 版本的信息。 但我研究了 JEDEC 4.3和5.0、我看不到 HS 模式时序差异、这将解决我的问题。 (这是在我在 E2E 上在线发布我的问题之前。)
我的问题是、这是一个已知问题、还是我在分析中忽略了某个问题? 此外、如果我没有忽略任何内容、我应该如何处理此问题? (当然、有标准模式可解决此问题、但我们也会损失一半的速度、这当然是完全不可取的。)
谢谢你。
f.素食者