您好!
我对 TPS65941有一些疑问。
实际上、我不知道该页面可以支持 TPS65941。 如果 此问题 可能有问题、请给我评论或删除此页面。
[PMIC、TPS65941)
在 EVM 原理图中、VSYS_SENSE 引脚检测 VSYS 电压、如果 VSYS_SENSE 引脚检测到高电压、OVPGDRV 会变为低电平并关闭 FET。 如果 VSYS 电压正常、OVPGDRV 引脚的电压电平是多少?
2.在 tvsysovp_int (最大5ms)后、OVPGDRV 引脚电压是否达到高电平? VCCA 和 VSYS_SENSE 引脚的时序是否相同?
如果原理图在 SYS_3V3和 VCCA_3V3之间不使用 FET、但 VSYS_SENSE 引脚会监控 SYS_3V3。 没关系吗?
4. VSYS_SENSE 引脚使用两个电阻(240欧姆)连接到 SYS_3V3。 有必要吗?
5.如果系统不使用 PMIC 的睡眠模式,我们应该 使用 RTC 晶体吗? 我们可以删除它吗?
6.如何检查 PMIC 的 GPIO IO 电平? 我不理解、尽管我学习了数据表。 在数据表中、GPIO3~GPIO11使用 LDOVIN 作为 IO 电平。 正确吗?
TPS659411的 I2C ADDR 和 TPS659413的 I2C ADDR 是否不同?
8. PMIC (TPS659411、TPS659413)的 nPWRON/ENABLE 引脚是否设置为使用 NVM 启用?
9.在 EVM 原理图中、PMIC-B (TPS659411)由 VINT_LEOA_1V8设置。 没关系吗?
(TDA4VM)
该引脚(TDA4VM、V19、VMON_IR_VEXT)的用途是什么? 我们能否使用该引脚检查电压?
2.在数据表中、某些电压引脚在 POK 模块中不受监控。 在功能安全方面是否正常?
在 EVM 原理图中、VMON_ER_vsys 引脚将2.3V 设置为 UV。 没关系吗?