This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [TDA4M]有关采用 TDA4M 的 TPS65941 (用于 TDA4M 的 PMIC)的问题

Guru**** 2553490 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/835666/tda4m-question-about-tps65941-pmic-for-tda4m-with-tda4m

主题中讨论的其他器件:TDA4VM

您好!

我对 TPS65941有一些疑问。

实际上、我不知道该页面可以支持 TPS65941。 如果 此问题 可能有问题、请给我评论或删除此页面。

[PMIC、TPS65941)

在 EVM 原理图中、VSYS_SENSE 引脚检测 VSYS 电压、如果 VSYS_SENSE 引脚检测到高电压、OVPGDRV 会变为低电平并关闭 FET。 如果 VSYS 电压正常、OVPGDRV 引脚的电压电平是多少?

2.在 tvsysovp_int (最大5ms)后、OVPGDRV 引脚电压是否达到高电平? VCCA 和 VSYS_SENSE 引脚的时序是否相同?

如果原理图在 SYS_3V3和 VCCA_3V3之间不使用 FET、但 VSYS_SENSE 引脚会监控 SYS_3V3。 没关系吗?

4. VSYS_SENSE 引脚使用两个电阻(240欧姆)连接到 SYS_3V3。 有必要吗?

5.如果系统不使用 PMIC 的睡眠模式,我们应该 使用 RTC 晶体吗? 我们可以删除它吗?

6.如何检查 PMIC 的 GPIO IO 电平? 我不理解、尽管我学习了数据表。 在数据表中、GPIO3~GPIO11使用 LDOVIN 作为 IO 电平。 正确吗?

TPS659411的 I2C ADDR 和 TPS659413的 I2C ADDR 是否不同?

8. PMIC (TPS659411、TPS659413)的 nPWRON/ENABLE 引脚是否设置为使用 NVM 启用?

9.在 EVM 原理图中、PMIC-B (TPS659411)由 VINT_LEOA_1V8设置。 没关系吗?

(TDA4VM)

该引脚(TDA4VM、V19、VMON_IR_VEXT)的用途是什么? 我们能否使用该引脚检查电压?

2.在数据表中、某些电压引脚在 POK 模块中不受监控。 在功能安全方面是否正常?

在 EVM 原理图中、VMON_ER_vsys 引脚将2.3V 设置为 UV。 没关系吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim Manwoo、

    我已将此问题分配给 TPS65941器件的专家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim 先生、

     请查看以下我的答案:

    A1:当 VSYS 正常时、OVPGDRV 引脚的典型电压为11V、最大值为12V。

    A2:在 tvsysovp_int (最大5ms)之后,OVPGDRV 引脚电压会达到高电平;由于 OVPGDRV 打开外部 FET,VCCA 几乎同时上升。 VSYS_SENSE 引脚比 VCCA 上升沿提前最多5ms。

    答3:是的,还可以,但在前置稳压器出现故障并将12V 电池电压传递到 PMIC 时没有保护。

    A4:如上所述,建议进行保护。

    A5:如果不使用 RTC,则可以卸下所有与 RTC 相关的部件;但它重新连接到 OSC32KIN 引脚的接地端。

    A6:所有11个 GPIO 都有3组电源域:

    组1:GPIO3和 GPIO4由电压电平为1.8V 的 VOUT_LDOVRTC 供电。

    组2:GPIO5和 GPIO5由 VOUT_LDOVINT 供电、该电压电平也为1.8V。

    组3:所有其他 GPIO 由 VIN_IN 电源输入供电、该输入可为1.8V 或3.3V 电压电平。

    A7:是的、它们具有不同的 I2C 地址:0x48表示 PMIC-A(TPS659413)、0x4C 表示 PMIC-B (TPS659411)。

    A8:是的、NVM 已编程为使用此引脚作为使能引脚。

    A9:是的、是的、是的。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、感谢您的回答!

    我 得到了有关 PMIC 的答案。

    但是、如您所知、我有关于 TDA4VM 的更多问题。 我正在等待有关 TDA4VM 的答案。

    请查看有关 TDA4VM 的信息吗?

    谢谢!

    Kim Manwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil。 感谢您的回答。

    我对您的答案有疑问。

    (A6、组2) GPIO5和 GPIO5.... 正确吗?  这意味着仅 GPIO5?

    那么  、除 GPIO3、4、5之外、所有其他 GPIO 是否都是指所有 GPIO?

    谢谢!

    Kim Manwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manwoo Kim、

    Phil 目前不在办公室、下周将回来。 我已将此主题分配给另一位专家。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim 先生

    这是一个拼写错误。 GPIO 5和 GPIO 6是 LDOVINT 电压域上的 GPIO。 这意味着"所有其他 GPIO "是指"除 GPIO 3、4、5、6"。

    如果您有其他 PMIC 问题、请告诉我。

    注意:对于 TDA4问题、我建议在处理器论坛中创建一个新线程、以便将其路由到支持 TDA4器件的团队。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha。

    感谢您的回答。 我很清楚。

    我还有一个问题。  请向我提供 有关 PMIC 相位裕度和效率的信息吗?

    此外、我将 在处理器论坛中创建有关 TDA4的新帖子。

    谢谢、

    Kim Manwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim 先生、

     我们还没有您要求的数据;只要我们有这些数据、我就会告诉您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Phil!

    我对您的答案有疑问。

    我检查了 PMIC 的 I/O 电平、并且  在 EVM 原理图中将 PMIC-A 的 GPIO11上拉至 VDA_MCU_1V8。 (PMIC-B 的 GPIO4也上拉至 VDDR_BIAS_1V1)

    正确吗?  GPIO4 (IO 电平为1.8V) 和11 (IO 电平为3.3V)的输出 为推挽式、因此我认为 该引脚不需要上拉。

    请给我一个评论吗?

    谢谢、

    Kim Manwoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Manwoo、

     我想您的问题已在另一个 e2e 帖子中得到解答。  

     顺便说一下、我想提供 相位裕度和效率数据的时间范围更新;我想我们不打算在不久的将来有相位裕度;我们可能直到2020年第1季度才会有这种变化。