This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2SX:如何为新定制板 VSDK 3.04 (PDK)添加摄像头

Guru**** 2542160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/841255/ccs-tda2sx-how-to-add-camera-for-new-custom-board-vsdk-3-04-pdk

器件型号:TDA2Sx

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

 关于设备树中是否需要进行任何更改??

我正在进行更改、就像定制板的 D3板一样。

1) 1)如果是、我使用 TDA2x EVM DTS。 如何在 VSDK 3.04的 EVM 器件树中添加摄像头

2) 2)如果是、我使用 D3板 DTS。 如何在 D3 Device 树中添加摄像头。

需要进行哪些更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否计划从 Linux 进行捕获?

    如果计划从 RTOS 运行捕获、则无需更改任何器件树文件。

    此致、

    Nikhil D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    我只想从 RTOS (M4)捕获数据。 我遵循了这样的顺序、但我缺少了一些器件、请帮助我在定制板中启用。

    我在定制板中使用与 D3初始化相同的摄像头、这里没有 IO 扩展器。 我使用 GPIO 来控制所有引脚。

    我遵循的步骤:

    1) 1)将所有 FPD Link 通道的 PDB 位设置为高电平

    2) 2)将驱动器凸轮 FPD 链接通道的锁定和传递位设置为高电平

    3) 3)将所有 FPD Link 通道的 OE 位设置为高电平

    但我错过了另外两个步骤:

    1) 1)如何启用 VDD_FPD Sepic A、B - EN? (我们不使用 Sepic)?

    2) 2)如何启用 VDD_FPD Sepic 使能输出功率 FPDA 和 B SW EN ?

    我必须启用哪些引脚??

    如何为这些引脚执行引脚多路复用以启动摄像头?

    谢谢、此致、

    阿联科马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿鲁昆马、您好!

    这些引脚是否连接到 EVM?  

    请检查 EVM 原理图并进行相应设置。

    此致、

    Brijesh