工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在进行更改、就像定制板的 D3板一样。
1) 1)如果是、我使用 TDA2x EVM DTS。 如何在 VSDK 3.04的 EVM 器件树中添加摄像头
2) 2)如果是、我使用 D3板 DTS。 如何在 D3 Device 树中添加摄像头。
需要进行哪些更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在进行更改、就像定制板的 D3板一样。
1) 1)如果是、我使用 TDA2x EVM DTS。 如何在 VSDK 3.04的 EVM 器件树中添加摄像头
2) 2)如果是、我使用 D3板 DTS。 如何在 D3 Device 树中添加摄像头。
需要进行哪些更改?
您好、Nikhil、
我只想从 RTOS (M4)捕获数据。 我遵循了这样的顺序、但我缺少了一些器件、请帮助我在定制板中启用。
我在定制板中使用与 D3初始化相同的摄像头、这里没有 IO 扩展器。 我使用 GPIO 来控制所有引脚。
我遵循的步骤:
1) 1)将所有 FPD Link 通道的 PDB 位设置为高电平
2) 2)将驱动器凸轮 FPD 链接通道的锁定和传递位设置为高电平
3) 3)将所有 FPD Link 通道的 OE 位设置为高电平
但我错过了另外两个步骤:
1) 1)如何启用 VDD_FPD Sepic A、B - EN? (我们不使用 Sepic)?
2) 2)如何启用 VDD_FPD Sepic 使能输出功率 FPDA 和 B SW EN ?
我必须启用哪些引脚??
如何为这些引脚执行引脚多路复用以启动摄像头?
谢谢、此致、
阿联科马