工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的先生:
有关 DDR EMIF、请回答以下问题。
通过 DVDD_DDR 的电压、有两种可选的 EMIF 模式。
规格如下。
DVDD_DDR 电压1.35V 使用 DDR EMIF。
DVDD_DDR 电压1.8V 不使用 DDR EMIF。
DDR3_VREFSSTL 为0.5×DVDD_DDR。
对以下内容的承认是否正确?
如果我们使用 DDR3L 或 DDR3、我们需要选择 EMIF 模式为 DVDD_DDR 电压1.35V。
如果我们选择 DVDD_DDR 电压1.8V、DDR3或 DDR3L 将不起作用。
当我们选择 DVDD_DDR 电压1.35V 时,DDR3_VREFSSTL 的电压为0.675v (= 1.35V/2)。
2.没有 DDR3和 DDR3L 的系统需要选择 DVDD_DDR 1.8V。
而 DDR3_VREFSSTL 的电压为0.9V (= 1.8V/2)。
这种情况下的系统使用 MSMC 函数来管理器件 ARMSS、DSP、DMA 和其他主外设(外部 DDR3和 DDR3L)之间的通信。
此致。
Ryo Idegami。