This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/66AK2G12:关于 DDR EMIF

Guru**** 2659375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/842385/ccs-66ak2g12-about-ddr-emif

器件型号:66AK2G12

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

有关 DDR EMIF、请回答以下问题。

通过 DVDD_DDR 的电压、有两种可选的 EMIF 模式。
规格如下。
DVDD_DDR 电压1.35V 使用 DDR EMIF。
DVDD_DDR 电压1.8V 不使用 DDR EMIF。
DDR3_VREFSSTL 为0.5×DVDD_DDR。

对以下内容的承认是否正确?

如果我们使用 DDR3L 或 DDR3、我们需要选择 EMIF 模式为 DVDD_DDR 电压1.35V。

如果我们选择 DVDD_DDR 电压1.8V、DDR3或 DDR3L 将不起作用。

当我们选择 DVDD_DDR 电压1.35V 时,DDR3_VREFSSTL 的电压为0.675v (= 1.35V/2)。

2.没有 DDR3和 DDR3L 的系统需要选择 DVDD_DDR 1.8V。

而 DDR3_VREFSSTL 的电压为0.9V (= 1.8V/2)。

这种情况下的系统使用 MSMC 函数来管理器件 ARMSS、DSP、DMA 和其他主外设(外部 DDR3和 DDR3L)之间的通信。

此致。
Ryo Idegami。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、EMIF 接口仅支持 DDR3、因此 DDR 电源为1.35V、请参阅器件 TRM 中的第7.2.1节 EMIF 概述。

    [引用]如果我们选择 DVDD_DDR 电压1.8V、DDR3或 DDR3L 将不起作用。[/引用]

    正确、请参阅器件数据表中的5.4建议运行条件:
      '当 DDR EMIF 未被使用时、DVDD_DDR 电源可被连接至一个1.8V 电源来免除使用 DDR EMIF 时所需的1.35V 电源。'

    关于 VREFSSTL、您的理解是正确的、 DDR3_VREFSSTL = 0.5* DVDD_DDR、再次请参阅器件数据表中的5.4建议运行条件。

    有关在不使用 DDR3时如何连接电源的信息、请参阅器件数据表中的7.1.2.3.2 16位 DDR3L 接口:
     "DVDD_DDR、DVDD_DDRDLL 和 DDR3_VREFSSTL 电源引脚需要连接到各自的电源、即使 DDR EMIF 未被使用也是如此。 所有其他 DDR EMIF 引脚可保持未连接状态。"

    此致、
    Yordan