请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6652 您好!
我的客户问我、如果将 FCPU=200MHz、该部件是否需要散热器。
除了散热器、我们在此仅讨论功率耗散。
我想使用 sprm676.zip:[C6652_Power_Spreadsheet_Rev_1_0.xlsm]、但它不接受 FCPU<500MHz、所以您可以建议吗?
目标器件 C6652不能在 频率下工作是否有原因、因此我们应根据[sprugv4c.pdf]设置 FCPU >=500MHz 并使用电源睡眠控制器?
或者、FCPU=200MHz 对于器件本身来说是好的、并且 可以估算功率损耗吗?