This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6652:在 FCPU/lt;500MHz 下的 C6652功耗/功耗

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/797217/tms320c6652-c6652-power-consumption-power-dissipation-at-fcpu-500mhz

器件型号:TMS320C6652

您好!

我的客户问我、如果将 FCPU=200MHz、该部件是否需要散热器。

除了散热器、我们在此仅讨论功率耗散。
我想使用 sprm676.zip:[C6652_Power_Spreadsheet_Rev_1_0.xlsm]、但它不接受 FCPU<500MHz、所以您可以建议吗?
目标器件 C6652不能在 频率下工作是否有原因、因此我们应根据[sprugv4c.pdf]设置 FCPU >=500MHz 并使用电源睡眠控制器?

或者、FCPU=200MHz 对于器件本身来说是好的、并且 可以估算功率损耗吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南布-圣

    该器件的额定工作频率为600MHz、未在该频率下进行测试。
    c665x 系列中的高端器件具有已知限制、其中 PCIe、SGMII 和 SERDES 等无法在750MHz 以下运行。 C6652不支持这些外设、但我仍然建议保持在600MHz。

    我认为以200MHz 运行器件不会有显著的功率差异。

    功率模型不支持在低于数据表指定的最大频率时进行估算。

    这是新设计吗? 如果客户正在寻找200MHz C66x 性能、他们为什么不能改用 C6748系列等器件?

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mukul、
    感谢您的回答。 很清楚、很好...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mukul、
    让我再次确认、部件 C6652 CorePac 频率应为600MHz。
    它不限于功耗。 未测试该器件在600MHz 以外的频率下工作。
    是这样吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nambu-San
    未测试该器件在600MHz 以下工作。 只要您的客户遵循操作点规格,600 MHz 及更高频率就可以了。

    希望这能澄清、如果您有更多问题、请告诉我。

    此致
    Mukul