请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 您好!
我们有自己的定制板、该板包含 C6657 DSP。 电路板上不存在 FPGA 或 I2C 保护。
我构建了 iblInit 和 iblMain (在进行了一些修改之后)、以便使用 CCS 逐步执行 IBL 调试。
我们使用的是 CCS9、IBL 是 mcsdk_2_01_02_06的一部分。
1) 1)加载 iblInit_665x.out (或 iblInit_665x_le.out)后、代码成功到达 main。 然后、我在 GEL 文件中运行脚本、以便初始化 IBL 和 iblStatus 结构、似乎这两个结构都已正确初始化。
2) 2)当我逐步运行代码并转到 configureGPIO、然后再执行一个步骤时、HW_SPI_xfer 函数会达到运行状态。
configureGPIO 函数应仅配置与 UART 和 SPI 相关的 GPIO 引脚并返回到代码。
编译的代码与 CCS 调试器中显示的代码之间似乎不匹配。
问题出在哪呢?