This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:AM3352和 DP83867IR 的 iperf3测试问题

Guru**** 2546410 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/791862/linux-am3352-iperf3-test-issue-with-am3352-and-dp83867ir

器件型号:AM3352
主题中讨论的其他器件:DP83867IR

工具/软件:Linux

大家好、

客户使用 AM3352和 DP83867IR 来设置系统并与计算机通信。 在100M 全双工 模式测试期间、速度为99.4Mbps。 但是、当配置为1000M 全双工模式 时、速度为88.1Mbps、这是异常的。 U14信号如下所示、U14输出信号不连续、这可能是吞吐量问题的原因。 您能否就软件配置提供一些建议?

此处显示日志消息。

U-Boot SPL 2016.05 (2019年3月27日- 16:03:53)
检测到 PMIC:TPS65217
尝试从 NAND


U-Boot 2016.05引导(2019年3月27日- 16:03:53 +0800)

看门狗启用
I2C:就绪
DRAM:256 MIB
NAND:512 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1
网络:PHY 将重置
cpsw
##重置为默认环境
将环境保存为 NAND…
正在擦除冗余 NAND……
在0x1e0000处擦除-- 100%完成。
正在写入冗余 NAND…… 确定
检查 SD 卡。。
插槽0
卡上的 MMC 设备未响应电压选择!
MMC 设备(0) init 失败
init netpar
###### init_ipconfig ######
ethaddr:00:19:C6:0C:35:00
zlitsipaddr:192.168.1.102
zlitsnetmask:255.255.0.0
zlitsgatewayip:192.168.1.1
eth1addr:00:19:C6:0C:35:01
zlittsipaddr1:10.86.20.50
zlittsnetmask1:zwetrendr
6.20.1

:zeway1:zewayv6.20.0c
1:zrtpsetrmesetrendr enetr1:10.8esetretretresetretzeway1:10.20.0c
1:10.20.0c
正在擦除 NAN...
在0x1c0000擦除-- 100%完成。
正在写入 NAND…… OK
按"asdf"中断自动引导:1vload:has in
(VMP_IF_readAPPVerCtrlInfoFromNandToDDR) running。
pNandAPPInfobuf adrr = 0x8ff73f58

NAND 读取:器件0偏移量0x540000、大小0x40000
262144字节读取:OK
(VMP_IF_readAPPVerCtrlInfoFromNandToDDR)没问题!
(VMP_IF_initVerCtrlInfoInDDR)正在运行。
(VMP_IF_initVerCtrlInfo) aucisErr[0]= 0、awBlankCnt[0]= 178、aucIsErr[1]= 0、awBlankCnt[1]= 178
(VMP_IF_initVerCtrlInfo)没问题!
(VMP_IF_initVerCtrlInfo)结束!
(VMP_IF_getVerCtrlInfoInDDR)正在运行。
(VMP_IF_getVerCtrlInfoInDDR)没问题!
GetVerCtrlInfo 正常!
版本读出:
APPVersionA:131073 U:1 S:0 H:0 C:0、SIZE:11788800 CRC:11517 subversion:10002
APPVersionB:131073 U:0 S:0 C:0 C:0、SIZE:11788800 CRC:11517 subversion:10002
sysversionA:137657 U:131073 C:0

:0:0:0 C:0:0 C:0 C:0:0 C:0:64C:0:64C:0 C:1 subversion:1:64C:1451 0:64C:64B:10051 0:64C:64C:100C:10051 0:64C:100C:100C:10051 0:100C:100C
APPVersionA:131073 U:1 S:0 H:0 C:0、大小:11788800 CRC:11517 subversion:10002
APPVersionB:131073 U:0 S:0 H:0 C:0、大小:11788800 CRC:11517

subversion:10002 subversion:10002 SYSVERSIONA:1376257 U:0:131073 U:0 C:0:10064:
0 C:1:64C:10064:00:00 C:1:64C:1:00 C:1:00 C:1 WSIMPU:1:1:64I:64I:64I:64I:64I:145221:100C:100C:100C:100C:100C:100C:
(VMP_IF_setVerCtrlInfoInDDR)正在运行。
(VMP_IF_setVerCtrlInfoInDDR) wBlankPos = 194
(VMP_IF_writeVerCtrlInfoInDDR)正在运行。 dwOffset = 0x10ac0
(VMP_IF_writeVerCtrlInfoInDDR)没问题!
(VMP_IF_writeVerCtrlInfoInDDR)正在运行。 dwOffset = 0x30ac0
(VMP_IF_writeVerCtrlInfoInDDR)没问题!
(VMP_IF_setVerCtrlInfoInDDR)没问题!
(VMP_IF_writeAPPVerCtrlInfoFromDDoNand)正在运行。

NAND 擦除:器件0偏移量0x540000、大小0x40000
在0x560000进行偏置- 100%完成。
OK
pNandAPPInfobuf adrr = 0x8ff73f58

NAND 写入:器件0偏移量0x540000、大小0x40000
262144字节被写入:OK
(VMP_IF_writeAPPVerCtrlInfoFromDDRToNand) OK!
Vload:dwVersion 为1
#### init_ipconfig ######
ethaddr:00:19:C6:0C:35:00
zlitsipaddr:192.168.1.102
zlitsnetmask:255.255.0.0
zlitsgatewayip:192.168.1.1
eth1addr:00:19:C6:0C:35:01
zlittsipaddr1:10.86.20.50
zlittsnetmask1:zwetrendr
6.20.1

:zeway1:zewayv6.20.0c
1:zrtpsetrmesetrendr enetr1:10.8esetretretresetretzeway1:10.20.0c
1:10.20.0c
正在擦除冗余 NAND……
在0x1e0000处擦除-- 100%完成。
正在写入冗余 NAND…… Vload 正常
:版本 B!
正在将环境保存到 NAND 中...
正在擦除 NAN...
在0x1c0000擦除-- 100%完成。
正在写入 NAND…… OK
bootargs=root=/dev/ram rw ramdisk_size=16384 ip=192.168.1.102:10.86.20.20:192.168.1.1:255.255.0.0: eth0:off ethaddr=00:19:C6:0C:35:00 IP1=10.86.20.50:10.86.20.20:10.86.20.1:255.255.255.0: eth1:off eth1addr=00:19:C6:0C6:35:01 console=ttyO0,115200n8
从 nand...引导
SYSB

NAND 读取:器件0偏移量0x1400000、大小0x100000
1048576字节读取:OK

NAND 读取:器件0偏移量0x1500000、大小0x500000
5242880字节读取:OK

NAND 读取:器件0偏移量0x1a00000、大小0x800000
8388608字节读取: 确定
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3318e8 ]##
从传统映像加载 init Ramdisk,地址为88080000...
图像名称:ramdisk
created: 2019-04-03:57:12 UTC
图像类型:ARM Linux ramdisk 图像(未压缩)
数据大小:5081267字节= 4.8 MIB
加载地址:88080000
入口点:88080000
检验校验和... OK
##平展设备树 blob,88000000;
使用0x88000000的 FDT blob 启动
;将 Ramdisk 加载到8ea2d000,结束8ef058b3... 正在
将设备树加载到8ea20000,结束8ea2c9e6…… 确定

启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0
[0.000000]初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]初始化 cgroup 子系统 cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.1.18 (root@ZW-PC)(gcc 版本4.9.4 (Linaro GCC 4.9-2017.01))#16 preempt Wed 3 14:56:44 CST 2019
年4月[0.209]: ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 指令高速缓存
[0.0000]机器模型:ZLITS AM335x
[0.0000] CMA:保留24 MIB at 0x8d000000

(CPU)高速缓存[ 0.000000 CPU 内存模式:0.000000 CPU 内存写回写[0.0000] CPU。
[0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:64960
[0.000000]内核命令行:root=/dev/ram rw ramdisk_size=16384 ip=192.168.1.102:10.86.20.20:192.168.1.1:255.255.255.0.0: eth0:off ethaddr=00:19:C6:0C:35:00 IP1=10.86.20.50:10.86.20.20:10.86.20.1:255.255.255.0: eth1:off eth1addr=00:19:C6:0C:35:01 console=ttyO0、115200n8
[0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000]条目高速缓存哈希表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000] inode -缓存表条目:1665536字节(顺序
:0.384) 220324K/262144K 可用(6471K 内核代码、256K RWDATA、2232K rodata、268K init、234K BSS、 17244K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB)
[0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0xc000000 (744MB)
[0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc088805c (8705KB)
[0.000000] init:0xc0889000 - 0xc08cc000 (268 KB)
[0.000000] .data:0xc08cc000 - 0xc090c360 (257 KB)
[0.000000] .bss:0xc090f000 - 0xc0949928 (235KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]可抢占分层 RCU 实现。
[0.000000]打印的每个 CPU 的附加信息有停转。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16
16 [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)处找到 INTC、具有128个中断
[0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为240000Hz
[0.000015] sched_clock: 32位为24MHz、分辨率41ns、每894784849ns 换行
一次 TimerFFFF 时钟源:0x0000_FFFF 时钟源最大值:0x0000_FFFF 时钟源:0x0000_FFFF:0x0000.000ns 79635851949 ns
[0.000050] OMAP 时钟源:24000000 Hz
[0.000253]时的定时器1控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000288]校准延迟环路... 795.44 BogoMips (lpj=3977216)
[0.089077] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.089186] Security Framework 已初始化
[0.089244]安装高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.089254]安装点高速缓存哈希表条目:1024 (顺序: 0、4096字节)
[0.090005]正在初始化 cgroup 子系统 blekio
[0.090033]正在初始化 cgroup 子系统存储
器[0.090081]正在初始化 cgroup 子系统器件
[0.090100]正在初始化 cgroup 子系统冷冻器
[0.090117] perf
一致性正在初始化 cgroup 子系统事件[0.090145] CPU:测试写入缓冲区: OK
[ 0.090598]为0x800082c0 - 0x80008330
[ 0.092361] devtmpfs 设置静态身份映射:已初始
化[ 0.104930] VFP 支持 v0.3:Implementor 41架构3第30部分版本 C 版本3
[0.120250] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[ 0.162472] Idle rev:0xFFFF cyclock_max:0xFFFF:0xFFFF:0xFFFF cycles:0xFFFF:0xFFFF 19112604462750000 ns
[0.165091] pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
[0.166532] NET:注册协议系列16
[0.168942] DMA:预分配的256 KiB 池用于原子相干分配
[0.199076] cpudle:使用调速器梯
[0.229063] cpudle:使用硬件菜单
[GPMC.230041 [0.300]
无法找到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_gpmcad_pin_default 的 pctldev、推迟探针
[0.245603]没有 ATAG?
[0.245634]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.2882c] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA 引擎驱动程序
[0.293145] vgaarb:加载
的[0.294508] SCSI 子系统已初始
化[0.295079] OMA_ipc44e0b000。i2c:无法找到节点/ocp/l4_wkup 的480tldev@44c00000/CSCM@210000/pini10000/i2082x
引脚:/ocp/l4_wkup i10000_mux_i1004i_mux_i1004b000@@@@mu_mu_mu82242c.in1000 muor_ipn1u_i20242c:无法找到延迟的480_in1000 mu_i100_i100_i100_i20242c.inu_inu_inu_i20242c 引脚引脚、i20_i20_i_i
找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/SCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev,推迟探测器
[0.295310]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.295380] Linux 视频捕获接口:v2.00
[0.295466] pps_core:LinuxPPS 版本 API。 1寄存
式[0.295475] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti 
已注册[0.295509] PTP 时钟支持
[0.296435] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.296718]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.297976]切换到时钟源 Timer1
[0.309379] NET:注册协议系列2[0.310304]
TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.310343] TCP TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.310371]: 配置的哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.310460] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.310481] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.3106666] NET:注册协议系列1
[0.311110] RPC:注册命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.311128] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.311136] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.311143] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.31860]尝试将 rootfs 映像解压为 initramfs...
[0.312712] rootfs 映像不是 initramfs (没有 cpio magic);看起来像一个 initrd
[0.354727]释放 initrd 内存:4964K (ce2d000 - cef06000)
[0.35274] CPU PMU:无法解析/pmu/interrupt-affinity
[0][0.3555336] HW perfrents:通过可用的 armv7463]驱动程序
条目启用 256 (顺序:-1、3072字节)
[ 0.35784]审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[ 0.357954]审核:type=2000审核(0.340:1):已初始
化[ 0.366280] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[ 0.366535] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:
0.3992](NFS 排序:1024字节) 注册 id_resolver 密钥类型
[0.369078]密钥类型 id_resolver 注册
[0.369087]密钥类型 id_legacy 注册
[0.369160] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)Copyright2001-2006 Red Hat, Inc.
[0.371115] NET:注册协议系列38[0.371187]
已注册的 IO 调度程序节点
[0.371204]已注册的 IO 调度程序最后期限
[0.371262]已注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
[0.372417] pinctrl-single 44e10800.pinmux:PA f9e10800大小568的142个引脚
[0.374958] wipc_wkup
:无法处理 w11324_wipc_w24_wbup 8250/16550驱动程序、10个端口、启用 IRQ 共享
[0.380334] OMAP-UART 44e09000.serial:


48022000.serial:
48022000.serial:对于 uart0无唤醒请求[0.380472] 44e09000.serial: ttyO0在 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是 OMAP UART0 [1.090158]控制台启用[ttyO0][1.440/536]的 UART wart1 [1.09uartuirq MMIO 0x48022000



(IRQ = 159、base_baud = 3000000)上的 ttyO1是 OMAP UART1 [ 1.110848] OMAP-UART 48024000.serial:对于 uart2 [ 1.116842] 48024000.serial: ttyO2是 OMAP 0x48024000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)上的 OMAP UART2 [ 1.116842] ttyO2是已初始化的 OMAP UART2 [1.60781][1.60781][1.254] 模块加载
[1.152697]循环:模块加载
[1.156018](max706_init) max706_init start
[1.160870] max706_probe enter。
[1.166676] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
[1.238019] Davinci_MDIO 4a101000.MDIO:DaVinci MDIO 修订版本1.6
[1.244427] Davinci_MDIO 4a101000.MDIO:Detected mask fffffffffc
[1.252620] davinci_MDIO 10440.1001.0004a1000.1000.mDIO
:davinci_mDIO 驱动程序[1.0004a641000.1001.0004a1000.mDIO:1000.m641000.mDIO:1000.m641000.mphy mDIO:t1000.mDIO 4phy m641000.m641000.mDIO
器件4a101000.MDIO:01、驱动程序 TI DP83848C 10/100Mbps PHY
[ 1.276675] cpsw 4a100000.以太网:DT 中缺少 DUAL_EMAC_res_vlan。
[1.283635] cpsw 4a100000.ethernet:使用1作为0从设备的保留 VLAN
[1.290765] cpsw 4a100000.ethernet:DT 中缺少 dual_emac_res_vlan。
[1.297518] CPsw 4a100000.以太网:将2用作1个从设备的保留 VLAN
[1.304592] CPsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 00:19:C6:0c:35:00
[1.312461] CPsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = 00:19:c6:0c:35:32个
常见的
鼠标条目[1.32c:0c:1个
小时1个小时1个小时1个小时1个小时1个小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时 已注册以指示 CPU 上的活动
[1.339958] remoteproc0:wkup_m3可用
[1.344622] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[1.354101] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
[1.365132] remoteproc0:AM335x-pm-firmware.elf 的直接固件加载失败、错误-2
[1.376231] o 配置文件:使用 ARM/armv7
[1.380325] NL_conntrack 版本0.5.0 (3904桶、最大值15616)
[1.387680] IP_tables:(c) 2000-2006 Netfilter 团队
[1.3975] 返回到用户帮助程序
[1.399004]正在初始化 XFRM 网络链路插座
[1.403529] NET:注册协议系列17[1.408300]
NET:注册协议系列15[1.413273]
注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.418021] OMAP-VOLTGE_LAY_INIT:不添加电压驱动程序支持
[1.425165] EE CPU 扩展。
[1.42972] Registering SWP/SWPB emulation handler
[1.437477] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 修订版本6.0
[1.443054] GPMC_mem_init:禁用在0x0-0x1000000 [1.451187]
上映射的 CS 0;同时:找到器件、制造商 ID:0x01、芯片 ID:0x4620

、SSLC 大小:0x4583、S4536:1.4536:nmb、大小:1.4536 mb 2048,OOB 大小:128[1.470162]
nand:Using OMA_ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
[1.475853] 18 ofpart partitions found on MTD device 8000000.n and
[1.482259] Creating 18 MTD partitions on "8SPL.nand":
[1.487935] 0x00000000 0000-0x8000000-0x800000
:“0x000000400000 NAND”[0x0000001000001.0000.0000.0006400:[0x000000400000:“0x00000010000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000]

“NAND.SPL.u-boot-env”
[1.518125] 0x000000400000-0x000000500000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
[1.526238] 0x000000500000-0x000000600000:“NAND.verlin000”
[0x00000033670] 0x000000600000-root70061:“NAND.u-boot-spl”[0x00000001-00000001700017000-0450001b


:[0x0000.0000.000170001-0001700010000017000-0459900000
:[0x0000.0000.0000.0000.00012000]


"NAND.AppB"
[1.614436] 0x000004000000-0x000004600000:"NAND.UsrFs_Conf"
[1.624142] 0x000004600000-0x000004c00000:"NAN.USrFs_2c"
[1.633773] 0x000004c0000052000-0x000004c204c2000

:[0x8002480248024_zh_04824_017][TPS652480248024_zh_0_024_0174b017[0_0178024_zh_0_0174b24_zh_zh_04824_0_zh_0_0_0_0_0_0174b24_0_0_0174b24_zh_zh_0_0174u0_0174u017_0_0178024_zh_0_0_017

100kHz 时的总线1 rev0.11
[1.889369] omap_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2 rev0.11
[1.896284] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)[1.906069]
net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12(0)[1.989275]
net 0:找到 ethid:phy: 0x20005c90
[2.097989]等待网络长达1秒。
[2.197979]等待网络长达1秒。
[2.297978]网络等待长达1秒。
[2.397978]网络等待时间长达1秒。
[2.497978]网络等待长达1秒。
[2.59797977]等待网络长达1秒。
[2.697978]网络等待长达1秒。
[2.79797]网络等待时间最多再为0秒。
[2.897979778]网络等待时间长达0秒。
[2.998000]网络等待时间长达0秒。
[3.097982]等待网络时间长达0秒。
[3.197980]网络等待时间长达0秒。
[3.218360] IP-Config:完整:
[3.221757] device=eth0、hwaddr=00:19:C6:0c:35:00、ipaddr=192.168.1.102、mask=255.255.0.0、gw=192.168.1.1
[ 3.232305] Host= , domain=、nis-domain=(none)
[ 3.237870] bootserver=10.86.20.20、rootserver=10.86.20.20、rootpath=[3.245301]
ALSA 设备列表:
[3.248515]找不到声卡。
[3.252776] RAMDISK:在块0
[3.852144] EXT3-FS (RAM0)中找到的 gzip 映像:错误:无法安装、因为不支持的可选功能(240)
[3.861914] EXT2-FS (RAM0)
:错误:无法安装、因为可选功能(240)[3.873547] EXT4-FS (RAM0)不支持的数据文件系统模式。 opts:(null)
[ 3.881793] VFS:在设备1:0上安装根(ext4文件系统)。
[3.888231] devtmpfs:mounted
[3.891743]释放未使用的内核内存:268K (c0889000 - c08cc000)
[3.937348] EXT4-FS (ram0):重新装载。 opts:data=ordered
[ 3.958848] devpts:使用伪选项调用
启动日志记录:确定
启动 mdev...
xargs:modprobe:没有这样的文件或目录
S20urandom...
S20urandom 正在运行...
正在初始化随机数生成器... [4.921004]随机:DD urandom 读取、完成9位熵。

正在启动 dhcpcd...
没有任何接口的载波
发送到后台,子 pid 108
[5.114650] net eth1:初始化 cpsw 版本1.12 (0)
,启动 ntpd:[5.135484] net eth1:找到 PHY:id:0x2000a231
确定
启动 telnetd:确定
zlits 正在运行...
免费存储器!
[5.355223] S60zlits (124):Drop_caches:1
sh: write error: invalid argeat
file direction
mkdir /mnt/app
mkdir /mnt/var
mkdir /mnt/cust
mkdir /mnt/data mkdir mkdir mkdir
/zlits
mount data
[7.475076] yaffs:dev is 32505872 name is "mtd16"
flags [7.481212]"inband s:rw:
7.5015] yaffs: DEV 是32505873名称是"mtdblock17" RW
[ 7.546710] yaffs:传递标志"带内标签"
[ 10.128946] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路向上- 1Gbps/全-流控制关闭
设置时区
auto.sh 存在
运行 auto.sh
auto.sh 运行...
运行 fs_load.sh
-f:文件大小(块)
无限-t:CPU 时间(秒)
无限-d:数据段大小(KB)
不受限制的-s:堆栈大小(KB) 8192
-c:核心文件大小(块)
0 -m:驻留集大小(KB)
无限制-l:锁定存储器(KB) 64
-p:进程 1721
-n:文件描述符 1024
-v:地址空间(KB) 无限制
-w:锁定 unlimited
-e:调度优先级 0
-r:实时优先级 0
[10.756973] yaffs:dev 是32505870名称是"mtdblock14" RW
[10.762961] yaffs:传递标志"带内标签"
将 mtdblock14安装到/mnt/app 成功!
[10.842594] yaffs:dev 是32505871名称是"mtdblock15" RW
[10.848688] yaffs:传递标志"带内标签"
将 mtdblock15安装到/mnt/var 成功!
CAT:无法打开'/sys/block/mmcblk0/size:无此类文件或目录
sh:0:未知操作数
创建文件方向
/mnt/app/config 存在
/mnt/app/etc
存在/mnt/var/dump
存在/mnt/var/log

存在/mnt/var/tools 存在启动 telnetd:telnetd 确定
app_run_index =
a mount -t jffs2 -o ro /dev/mtdblock12 /zlits
[ 12.505091] jfftr:注意:(178) jffs2_build_subsystem: 完全构建 xattr 子系统、找到 xdatum 的0 (未选中0、无主)和 xref 的0 (0死0、无主)。
运行脚本
将 msgmax 设置为10240
插入 ko
现在将启动 insmod 任务
[12.584660] at24 1-0054:256字节24c04 EEPROM、可写、1字节/写入
[12.598826]已请求
[12.602066] at24 1-0055:256字节24c04 EEPROM、可写、1字节/写入
[12.626]
已请求[12.626] at24:2010055]已请求 256字节24c04 EEPROM、可写、1字节/写入
[12.627387]已请求
[12.631103] at24 2-0051:256字节24c04 EEPROM、可写、1字节/写入
[12.700660] Nf_conntrack:自动助手分配已弃用、将很快删除。 而是使用 iptables CT 目标来连接帮助程序。
[12.788454] GPMC_FPGA_PROBE ENTER.11
[12.863147] sec_Ctrl_PROBE ENTER。
[12.866674] rcv_databasuf 为 cacfc400
[12.958580] RTC-rx8803 1-0032:检测到温度补偿停止。
[12.965726] RTC-rx8803 1-0032:检测到数据丢失。 所有寄存器必须被初始化。
[12.974884] RTC-rx8803 1-0032:检测到事件
[12.979918] RTC-rx8803 1-0032:检测到更新
[12.986788] RTC-rx8803 1-0032:-时间设置为2018/tc0007[12.994707]
RTC-rx8803 1-0032:RTC 内核:注册为 rx8803 r1001]
作为 rx690/fpga r1001的 r1001[12.9908191] RTFGA [12.994701 r1/0032] RTC-r194r1001] RTC-r
[13.088688] GPIO 初始化
[13.091735] FPGA_DOWNLOAD_PROBE 离开。
[13.168412] board_info_probe enter。
[13.172111] board_info probe SUCCESS
NOW will leave insmod task
set ipaddr
ret ISF
eth0 & eth1 will set ipaddr
set usplib
set gosunlib
set libstdc++
ln:/lib/libstdc ++.so.6:file exists
set libosdadd.so
set iptables
set goahead
chmod:/zlits/version/web/goahead:read-only file
:/zlits/version/web/goahead 只读文件系统
集测试工具
运行 uftp 服务器
设置路径
路径=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/zlits/tools
运行应用

程序欢迎使用 ZLITS
buildroot 登录:[61.398188] remoteproproc0:无法加载 AM335x-pm-firmware.elf
[61.404439] remote0:为 AM335x-m3-4393bm
固件加电失败
返回到用户帮助程序
[61.451329] remoteproc0:request_firmware failed:-11
[61.456740] remoteproc0:rproc_boot failed
[118.888024] rrand: non-blocking pool is initialized
[7241.128861] cpsw 4a1000.ethernet eth1:link is up - 1Gbps/full -
eth1以太网流控制[7241.1288001]以太网 cpsx 12889rx 1: 链路启动- 10Mbps/全速-流控 Rx/TX
[9eth128740] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路关闭
[9129.128867] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[10970.128712] cpsw 4a1000.48.1:链路关闭
以太网关闭[1097sw 4a12880.48] 链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[13086.128908] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[15029.128856] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX [15029.128856] cpsw 4a100000.cps
以太网 CP1
:15128000s 以太网 CP1:15100000s 以太网 CP1:15000s 100000s 以太网 CP1:15000s 100000s cps 链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[19389.128838] cpsw 4a1000.ethernet eth1:链路启动- 10Mbps/全速-流控 Rx/TX
[19391.128678] cpsw 4a1000.ethernet eth1:链路关闭
[19393.128871] cpsw 4a128678s -全以太网
流量控制 Rx/全速率4a1000:以太网 CP1:链路121000 Gbps 链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[23460.128805] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[25700.128829] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX [25700.128829] cpsw 4a100000.ethernet
eth1:cpsw 4a100000.cp1:cps81 链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[29767.128829] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[32002.128652] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路关闭
[32004.128776] cpsw 4a100rx/全速率
-以太网 CP130001.cpsw:4a34000rx 以太网 CP1:全速率控制 Rx/278000s 链路启动- 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX
[36514.128662] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路关闭
[36516.128786] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX
[38364.128764] cpsw 4a100000.ethernet 1:链路启动-以太网
控制 eth1:1Gbpsrx/10Gbps 链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[42812.128731] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[45087.128722] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[cp67821]以太网[cpsw 4a100000.ethernet eth1:cpsw 4a100000.cp1: 链路启动- 10Mbps/全速-流控 Rx/TX
[47328.128573] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路关闭
[47330.128764] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[49175.128728] cpsw 4a100000.ethernet 1Gbps -
全速率1Gbps -以太网控制 Rx1/cpsw - 88610093Gbps 链路启动- 10Mbps/全速-流控 Rx/TX
[51391.128597] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路关闭
[51393.128727] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[53629.128718] s 以太网控制 Rx/cp100000s -全速率4a1000001.cpsc
:4Gbps 链路启动- 10Mbps/全速-流控 Rx/TX
[55898.128542] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路关闭
[55900.128677] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[61178.128656] cpsw 4a100000.ethernet 1:链路启动-全速率控制 Rx/TX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请完成此检查清单并将结果发布在以下位置: processors.wiki.ti.com/.../5x_CPSW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    除了要填写的检查清单外、PHY 与其链路伙伴保持链路也存在一个重大问题。 这看起来不像配置问题、而更像是硬件 PHY 问题。 如果在吞吐量测试期间继续打印这些消息、则我同意对吞吐量问题直接与不维护与链路合作伙伴的链路相关的评估。 看到的消息在100Mbps 下工作吗?

    [7241.128861] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路速率高达- 1Gbps/全速率-流控制 Rx/TX
    [9125.128891] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路速率高达- 10Mbps/全速率-流控 Rx/TX
    [9127.128740] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路断开
    [9129.128867] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路向上- 1Gbps/全-流控制 Rx/TX
    [10970.128712] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路断开
    [10972.128848] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路速率高达- 1Gbps/全速率-流控 Rx/TX
    [13086.128908] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路速率高达- 1Gbps/全速率-流控制 Rx/TX
    [15029.128856] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路速率高达- 1Gbps/全速率-流控 Rx/TX
    [17153.128702] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路断开
    [17155.128830] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路速率高达- 1Gbps/全速率-流控 Rx/TX

    另外、请告诉我们 U14的哪个信号名称复用。 由于这是一个网络问题、我将假定它是其中一条 TX 数据线。

    此致、
    Schuyler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于我们尚未听到反馈、我们将假定您能够解决问题并关闭该主题。
    此致、
    Schuyler