请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 主题中讨论的其他器件:DP83867IR、
工具/软件:Linux
大家好、
客户使用 AM3352和 DP83867IR 来设置系统并与计算机通信。 在100M 全双工 模式测试期间、速度为99.4Mbps。 但是、当配置为1000M 全双工模式 时、速度为88.1Mbps、这是异常的。 U14信号如下所示、U14输出信号不连续、这可能是吞吐量问题的原因。 您能否就软件配置提供一些建议?
此处显示日志消息。
U-Boot SPL 2016.05 (2019年3月27日- 16:03:53)
检测到 PMIC:TPS65217
尝试从 NAND
U-Boot 2016.05引导(2019年3月27日- 16:03:53 +0800)
看门狗启用
I2C:就绪
DRAM:256 MIB
NAND:512 MIB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1
网络:PHY 将重置
cpsw
##重置为默认环境
将环境保存为 NAND…
正在擦除冗余 NAND……
在0x1e0000处擦除-- 100%完成。
正在写入冗余 NAND…… 确定
检查 SD 卡。。
插槽0
卡上的 MMC 设备未响应电压选择!
MMC 设备(0) init 失败
init netpar
###### init_ipconfig ######
ethaddr:00:19:C6:0C:35:00
zlitsipaddr:192.168.1.102
zlitsnetmask:255.255.0.0
zlitsgatewayip:192.168.1.1
eth1addr:00:19:C6:0C:35:01
zlittsipaddr1:10.86.20.50
zlittsnetmask1:zwetrendr
6.20.1
:zeway1:zewayv6.20.0c
1:zrtpsetrmesetrendr enetr1:10.8esetretretresetretzeway1:10.20.0c
1:10.20.0c
正在擦除 NAN...
在0x1c0000擦除-- 100%完成。
正在写入 NAND…… OK
按"asdf"中断自动引导:1vload:has in
(VMP_IF_readAPPVerCtrlInfoFromNandToDDR) running。
pNandAPPInfobuf adrr = 0x8ff73f58
NAND 读取:器件0偏移量0x540000、大小0x40000
262144字节读取:OK
(VMP_IF_readAPPVerCtrlInfoFromNandToDDR)没问题!
(VMP_IF_initVerCtrlInfoInDDR)正在运行。
(VMP_IF_initVerCtrlInfo) aucisErr[0]= 0、awBlankCnt[0]= 178、aucIsErr[1]= 0、awBlankCnt[1]= 178
(VMP_IF_initVerCtrlInfo)没问题!
(VMP_IF_initVerCtrlInfo)结束!
(VMP_IF_getVerCtrlInfoInDDR)正在运行。
(VMP_IF_getVerCtrlInfoInDDR)没问题!
GetVerCtrlInfo 正常!
版本读出:
APPVersionA:131073 U:1 S:0 H:0 C:0、SIZE:11788800 CRC:11517 subversion:10002
APPVersionB:131073 U:0 S:0 C:0 C:0、SIZE:11788800 CRC:11517 subversion:10002
sysversionA:137657 U:131073 C:0
:0:0:0 C:0:0 C:0 C:0:0 C:0:64C:0:64C:0 C:1 subversion:1:64C:1451 0:64C:64B:10051 0:64C:64C:100C:10051 0:64C:100C:100C:10051 0:100C:100C
APPVersionA:131073 U:1 S:0 H:0 C:0、大小:11788800 CRC:11517 subversion:10002
APPVersionB:131073 U:0 S:0 H:0 C:0、大小:11788800 CRC:11517
subversion:10002 subversion:10002 SYSVERSIONA:1376257 U:0:131073 U:0 C:0:10064:
0 C:1:64C:10064:00:00 C:1:64C:1:00 C:1:00 C:1 WSIMPU:1:1:64I:64I:64I:64I:64I:145221:100C:100C:100C:100C:100C:100C:
(VMP_IF_setVerCtrlInfoInDDR)正在运行。
(VMP_IF_setVerCtrlInfoInDDR) wBlankPos = 194
(VMP_IF_writeVerCtrlInfoInDDR)正在运行。 dwOffset = 0x10ac0
(VMP_IF_writeVerCtrlInfoInDDR)没问题!
(VMP_IF_writeVerCtrlInfoInDDR)正在运行。 dwOffset = 0x30ac0
(VMP_IF_writeVerCtrlInfoInDDR)没问题!
(VMP_IF_setVerCtrlInfoInDDR)没问题!
(VMP_IF_writeAPPVerCtrlInfoFromDDoNand)正在运行。
NAND 擦除:器件0偏移量0x540000、大小0x40000
在0x560000进行偏置- 100%完成。
OK
pNandAPPInfobuf adrr = 0x8ff73f58
NAND 写入:器件0偏移量0x540000、大小0x40000
262144字节被写入:OK
(VMP_IF_writeAPPVerCtrlInfoFromDDRToNand) OK!
Vload:dwVersion 为1
#### init_ipconfig ######
ethaddr:00:19:C6:0C:35:00
zlitsipaddr:192.168.1.102
zlitsnetmask:255.255.0.0
zlitsgatewayip:192.168.1.1
eth1addr:00:19:C6:0C:35:01
zlittsipaddr1:10.86.20.50
zlittsnetmask1:zwetrendr
6.20.1
:zeway1:zewayv6.20.0c
1:zrtpsetrmesetrendr enetr1:10.8esetretretresetretzeway1:10.20.0c
1:10.20.0c
正在擦除冗余 NAND……
在0x1e0000处擦除-- 100%完成。
正在写入冗余 NAND…… Vload 正常
:版本 B!
正在将环境保存到 NAND 中...
正在擦除 NAN...
在0x1c0000擦除-- 100%完成。
正在写入 NAND…… OK
bootargs=root=/dev/ram rw ramdisk_size=16384 ip=192.168.1.102:10.86.20.20:192.168.1.1:255.255.0.0: eth0:off ethaddr=00:19:C6:0C:35:00 IP1=10.86.20.50:10.86.20.20:10.86.20.1:255.255.255.0: eth1:off eth1addr=00:19:C6:0C6:35:01 console=ttyO0,115200n8
从 nand...引导
SYSB
NAND 读取:器件0偏移量0x1400000、大小0x100000
1048576字节读取:OK
NAND 读取:器件0偏移量0x1500000、大小0x500000
5242880字节读取:OK
NAND 读取:器件0偏移量0x1a00000、大小0x800000
8388608字节读取: 确定
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x3318e8 ]##
从传统映像加载 init Ramdisk,地址为88080000...
图像名称:ramdisk
created: 2019-04-03:57:12 UTC
图像类型:ARM Linux ramdisk 图像(未压缩)
数据大小:5081267字节= 4.8 MIB
加载地址:88080000
入口点:88080000
检验校验和... OK
##平展设备树 blob,88000000;
使用0x88000000的 FDT blob 启动
;将 Ramdisk 加载到8ea2d000,结束8ef058b3... 正在
将设备树加载到8ea20000,结束8ea2c9e6…… 确定
启动内核...
[0.000000]在物理 CPU 上引导 Linux 0x0
[0.000000]初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]初始化 cgroup 子系统 cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.1.18 (root@ZW-PC)(gcc 版本4.9.4 (Linaro GCC 4.9-2017.01))#16 preempt Wed 3 14:56:44 CST 2019
年4月[0.209]: ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 指令高速缓存
[0.0000]机器模型:ZLITS AM335x
[0.0000] CMA:保留24 MIB at 0x8d000000
(CPU)高速缓存[ 0.000000 CPU 内存模式:0.000000 CPU 内存写回写[0.0000] CPU。
[0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000]在区域顺序中构建了1个区域列表,移动分组打开。 总页数:64960
[0.000000]内核命令行:root=/dev/ram rw ramdisk_size=16384 ip=192.168.1.102:10.86.20.20:192.168.1.1:255.255.255.0.0: eth0:off ethaddr=00:19:C6:0C:35:00 IP1=10.86.20.50:10.86.20.20:10.86.20.1:255.255.255.0: eth1:off eth1addr=00:19:C6:0C:35:01 console=ttyO0、115200n8
[0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000]条目高速缓存哈希表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000] inode -缓存表条目:1665536字节(顺序
:0.384) 220324K/262144K 可用(6471K 内核代码、256K RWDATA、2232K rodata、268K init、234K BSS、 17244K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000] 向量:0xffffff0000 - 0xffffff1000 (4KB)
[0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0xc000000 (744MB)
[0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000] 模块:bbbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc088805c (8705KB)
[0.000000] init:0xc0889000 - 0xc08cc000 (268 KB)
[0.000000] .data:0xc08cc000 - 0xc090c360 (257 KB)
[0.000000] .bss:0xc090f000 - 0xc0949928 (235KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000]可抢占分层 RCU 实现。
[0.000000]打印的每个 CPU 的附加信息有停转。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16
16 [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版本5.0)处找到 INTC、具有128个中断
[0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为240000Hz
[0.000015] sched_clock: 32位为24MHz、分辨率41ns、每894784849ns 换行
一次 TimerFFFF 时钟源:0x0000_FFFF 时钟源最大值:0x0000_FFFF 时钟源:0x0000_FFFF:0x0000.000ns 79635851949 ns
[0.000050] OMAP 时钟源:24000000 Hz
[0.000253]时的定时器1控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000288]校准延迟环路... 795.44 BogoMips (lpj=3977216)
[0.089077] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.089186] Security Framework 已初始化
[0.089244]安装高速缓存哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.089254]安装点高速缓存哈希表条目:1024 (顺序: 0、4096字节)
[0.090005]正在初始化 cgroup 子系统 blekio
[0.090033]正在初始化 cgroup 子系统存储
器[0.090081]正在初始化 cgroup 子系统器件
[0.090100]正在初始化 cgroup 子系统冷冻器
[0.090117] perf
一致性正在初始化 cgroup 子系统事件[0.090145] CPU:测试写入缓冲区: OK
[ 0.090598]为0x800082c0 - 0x80008330
[ 0.092361] devtmpfs 设置静态身份映射:已初始
化[ 0.104930] VFP 支持 v0.3:Implementor 41架构3第30部分版本 C 版本3
[0.120250] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[ 0.162472] Idle rev:0xFFFF cyclock_max:0xFFFF:0xFFFF:0xFFFF cycles:0xFFFF:0xFFFF 19112604462750000 ns
[0.165091] pinctrl 内核:已初始化的 pinctrl 子系统
[0.166532] NET:注册协议系列16
[0.168942] DMA:预分配的256 KiB 池用于原子相干分配
[0.199076] cpudle:使用调速器梯
[0.229063] cpudle:使用硬件菜单
[GPMC.230041 [0.300]
无法找到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_gpmcad_pin_default 的 pctldev、推迟探针
[0.245603]没有 ATAG?
[0.245634]硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.2882c] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA 引擎驱动程序
[0.293145] vgaarb:加载
的[0.294508] SCSI 子系统已初始
化[0.295079] OMA_ipc44e0b000。i2c:无法找到节点/ocp/l4_wkup 的480tldev@44c00000/CSCM@210000/pini10000/i2082x
引脚:/ocp/l4_wkup i10000_mux_i1004i_mux_i1004b000@@@@mu_mu_mu82242c.in1000 muor_ipn1u_i20242c:无法找到延迟的480_in1000 mu_i100_i100_i100_i20242c.inu_inu_inu_i20242c 引脚引脚、i20_i20_i_i
找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/SCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev,推迟探测器
[0.295310]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.295380] Linux 视频捕获接口:v2.00
[0.295466] pps_core:LinuxPPS 版本 API。 1寄存
式[0.295475] pps_core:软件版本。 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
已注册[0.295509] PTP 时钟支持
[0.296435] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox rev 0x400
[0.296718]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.297976]切换到时钟源 Timer1
[0.309379] NET:注册协议系列2[0.310304]
TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.310343] TCP TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.310371]: 配置的哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.310460] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.310481] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.3106666] NET:注册协议系列1
[0.311110] RPC:注册命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.311128] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.311136] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.311143] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.31860]尝试将 rootfs 映像解压为 initramfs...
[0.312712] rootfs 映像不是 initramfs (没有 cpio magic);看起来像一个 initrd
[0.354727]释放 initrd 内存:4964K (ce2d000 - cef06000)
[0.35274] CPU PMU:无法解析/pmu/interrupt-affinity
[0][0.3555336] HW perfrents:通过可用的 armv7463]驱动程序
条目启用 256 (顺序:-1、3072字节)
[ 0.35784]审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[ 0.357954]审核:type=2000审核(0.340:1):已初始
化[ 0.366280] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[ 0.366535] VFS:Dquot-cache 哈希表条目:
0.3992](NFS 排序:1024字节) 注册 id_resolver 密钥类型
[0.369078]密钥类型 id_resolver 注册
[0.369087]密钥类型 id_legacy 注册
[0.369160] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要)
2001-2006 Red Hat, Inc.
[0.371115] NET:注册协议系列38[0.371187]
已注册的 IO 调度程序节点
[0.371204]已注册的 IO 调度程序最后期限
[0.371262]已注册的 IO 调度程序 cfq (默认)
[0.372417] pinctrl-single 44e10800.pinmux:PA f9e10800大小568的142个引脚
[0.374958] wipc_wkup
:无法处理 w11324_wipc_w24_wbup 8250/16550驱动程序、10个端口、启用 IRQ 共享
[0.380334] OMAP-UART 44e09000.serial:
48022000.serial:
48022000.serial:对于 uart0无唤醒请求[0.380472] 44e09000.serial: ttyO0在 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是 OMAP UART0 [1.090158]控制台启用[ttyO0][1.440/536]的 UART wart1 [1.09uartuirq MMIO 0x48022000
(IRQ = 159、base_baud = 3000000)上的 ttyO1是 OMAP UART1 [ 1.110848] OMAP-UART 48024000.serial:对于 uart2 [ 1.116842] 48024000.serial: ttyO2是 OMAP 0x48024000 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)上的 OMAP UART2 [ 1.116842] ttyO2是已初始化的 OMAP UART2 [1.60781][1.60781][1.254] 模块加载
[1.152697]循环:模块加载
[1.156018](max706_init) max706_init start
[1.160870] max706_probe enter。
[1.166676] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
[1.238019] Davinci_MDIO 4a101000.MDIO:DaVinci MDIO 修订版本1.6
[1.244427] Davinci_MDIO 4a101000.MDIO:Detected mask fffffffffc
[1.252620] davinci_MDIO 10440.1001.0004a1000.1000.mDIO
:davinci_mDIO 驱动程序[1.0004a641000.1001.0004a1000.mDIO:1000.m641000.mDIO:1000.m641000.mphy mDIO:t1000.mDIO 4phy m641000.m641000.mDIO
器件4a101000.MDIO:01、驱动程序 TI DP83848C 10/100Mbps PHY
[ 1.276675] cpsw 4a100000.以太网:DT 中缺少 DUAL_EMAC_res_vlan。
[1.283635] cpsw 4a100000.ethernet:使用1作为0从设备的保留 VLAN
[1.290765] cpsw 4a100000.ethernet:DT 中缺少 dual_emac_res_vlan。
[1.297518] CPsw 4a100000.以太网:将2用作1个从设备的保留 VLAN
[1.304592] CPsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 00:19:C6:0c:35:00
[1.312461] CPsw 4a100000.以太网:cpsw:检测到的 MACID = 00:19:c6:0c:35:32个
常见的
鼠标条目[1.32c:0c:1个
小时1个小时1个小时1个小时1个小时1个小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时1小时 已注册以指示 CPU 上的活动
[1.339958] remoteproc0:wkup_m3可用
[1.344622] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[1.354101] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
[1.365132] remoteproc0:AM335x-pm-firmware.elf 的直接固件加载失败、错误-2
[1.376231] o 配置文件:使用 ARM/armv7
[1.380325] NL_conntrack 版本0.5.0 (3904桶、最大值15616)
[1.387680] IP_tables:(c) 2000-2006 Netfilter 团队
[1.3975] 返回到用户帮助程序
[1.399004]正在初始化 XFRM 网络链路插座
[1.403529] NET:注册协议系列17[1.408300]
NET:注册协议系列15[1.413273]
注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.418021] OMAP-VOLTGE_LAY_INIT:不添加电压驱动程序支持
[1.425165] EE CPU 扩展。
[1.42972] Registering SWP/SWPB emulation handler
[1.437477] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 修订版本6.0
[1.443054] GPMC_mem_init:禁用在0x0-0x1000000 [1.451187]
上映射的 CS 0;同时:找到器件、制造商 ID:0x01、芯片 ID:0x4620
、SSLC 大小:0x4583、S4536:1.4536:nmb、大小:1.4536 mb 2048,OOB 大小:128[1.470162]
nand:Using OMA_ECC_BCH8_CODE_HW ECC scheme
[1.475853] 18 ofpart partitions found on MTD device 8000000.n and
[1.482259] Creating 18 MTD partitions on "8SPL.nand":
[1.487935] 0x00000000 0000-0x8000000-0x800000
:“0x000000400000 NAND”[0x0000001000001.0000.0000.0006400:[0x000000400000:“0x00000010000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.000]
“NAND.SPL.u-boot-env”
[1.518125] 0x000000400000-0x000000500000:“NAND.u-boot-env.Backup1”
[1.526238] 0x000000500000-0x000000600000:“NAND.verlin000”
[0x00000033670] 0x000000600000-root70061:“NAND.u-boot-spl”[0x00000001-00000001700017000-0450001b
:[0x0000.0000.000170001-0001700010000017000-0459900000
:[0x0000.0000.0000.0000.00012000]
"NAND.AppB"
[1.614436] 0x000004000000-0x000004600000:"NAND.UsrFs_Conf"
[1.624142] 0x000004600000-0x000004c00000:"NAN.USrFs_2c"
[1.633773] 0x000004c0000052000-0x000004c204c2000
:[0x8002480248024_zh_04824_017][TPS652480248024_zh_0_024_0174b017[0_0178024_zh_0_0174b24_zh_zh_04824_0_zh_0_0_0_0_0_0174b24_0_0_0174b24_zh_zh_0_0174u0_0174u017_0_0178024_zh_0_0_017
100kHz 时的总线1 rev0.11
[1.889369] omap_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2 rev0.11
[1.896284] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)[1.906069]
net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12(0)[1.989275]
net 0:找到 ethid:phy: 0x20005c90
[2.097989]等待网络长达1秒。
[2.197979]等待网络长达1秒。
[2.297978]网络等待长达1秒。
[2.397978]网络等待时间长达1秒。
[2.497978]网络等待长达1秒。
[2.59797977]等待网络长达1秒。
[2.697978]网络等待长达1秒。
[2.79797]网络等待时间最多再为0秒。
[2.897979778]网络等待时间长达0秒。
[2.998000]网络等待时间长达0秒。
[3.097982]等待网络时间长达0秒。
[3.197980]网络等待时间长达0秒。
[3.218360] IP-Config:完整:
[3.221757] device=eth0、hwaddr=00:19:C6:0c:35:00、ipaddr=192.168.1.102、mask=255.255.0.0、gw=192.168.1.1
[ 3.232305] Host= , domain=、nis-domain=(none)
[ 3.237870] bootserver=10.86.20.20、rootserver=10.86.20.20、rootpath=[3.245301]
ALSA 设备列表:
[3.248515]找不到声卡。
[3.252776] RAMDISK:在块0
[3.852144] EXT3-FS (RAM0)中找到的 gzip 映像:错误:无法安装、因为不支持的可选功能(240)
[3.861914] EXT2-FS (RAM0)
:错误:无法安装、因为可选功能(240)[3.873547] EXT4-FS (RAM0)不支持的数据文件系统模式。 opts:(null)
[ 3.881793] VFS:在设备1:0上安装根(ext4文件系统)。
[3.888231] devtmpfs:mounted
[3.891743]释放未使用的内核内存:268K (c0889000 - c08cc000)
[3.937348] EXT4-FS (ram0):重新装载。 opts:data=ordered
[ 3.958848] devpts:使用伪选项调用
启动日志记录:确定
启动 mdev...
xargs:modprobe:没有这样的文件或目录
S20urandom...
S20urandom 正在运行...
正在初始化随机数生成器... [4.921004]随机:DD urandom 读取、完成9位熵。
正在启动 dhcpcd...
没有任何接口的载波
发送到后台,子 pid 108
[5.114650] net eth1:初始化 cpsw 版本1.12 (0)
,启动 ntpd:[5.135484] net eth1:找到 PHY:id:0x2000a231
确定
启动 telnetd:确定
zlits 正在运行...
免费存储器!
[5.355223] S60zlits (124):Drop_caches:1
sh: write error: invalid argeat
file direction
mkdir /mnt/app
mkdir /mnt/var
mkdir /mnt/cust
mkdir /mnt/data mkdir mkdir mkdir
/zlits
mount data
[7.475076] yaffs:dev is 32505872 name is "mtd16"
flags [7.481212]"inband s:rw:
7.5015] yaffs: DEV 是32505873名称是"mtdblock17" RW
[ 7.546710] yaffs:传递标志"带内标签"
[ 10.128946] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路向上- 1Gbps/全-流控制关闭
设置时区
auto.sh 存在
运行 auto.sh
auto.sh 运行...
运行 fs_load.sh
-f:文件大小(块)
无限-t:CPU 时间(秒)
无限-d:数据段大小(KB)
不受限制的-s:堆栈大小(KB) 8192
-c:核心文件大小(块)
0 -m:驻留集大小(KB)
无限制-l:锁定存储器(KB) 64
-p:进程 1721
-n:文件描述符 1024
-v:地址空间(KB) 无限制
-w:锁定 unlimited
-e:调度优先级 0
-r:实时优先级 0
[10.756973] yaffs:dev 是32505870名称是"mtdblock14" RW
[10.762961] yaffs:传递标志"带内标签"
将 mtdblock14安装到/mnt/app 成功!
[10.842594] yaffs:dev 是32505871名称是"mtdblock15" RW
[10.848688] yaffs:传递标志"带内标签"
将 mtdblock15安装到/mnt/var 成功!
CAT:无法打开'/sys/block/mmcblk0/size:无此类文件或目录
sh:0:未知操作数
创建文件方向
/mnt/app/config 存在
/mnt/app/etc
存在/mnt/var/dump
存在/mnt/var/log
存在/mnt/var/tools 存在启动 telnetd:telnetd 确定
app_run_index =
a mount -t jffs2 -o ro /dev/mtdblock12 /zlits
[ 12.505091] jfftr:注意:(178) jffs2_build_subsystem: 完全构建 xattr 子系统、找到 xdatum 的0 (未选中0、无主)和 xref 的0 (0死0、无主)。
运行脚本
将 msgmax 设置为10240
插入 ko
现在将启动 insmod 任务
[12.584660] at24 1-0054:256字节24c04 EEPROM、可写、1字节/写入
[12.598826]已请求
[12.602066] at24 1-0055:256字节24c04 EEPROM、可写、1字节/写入
[12.626]
已请求[12.626] at24:2010055]已请求 256字节24c04 EEPROM、可写、1字节/写入
[12.627387]已请求
[12.631103] at24 2-0051:256字节24c04 EEPROM、可写、1字节/写入
[12.700660] Nf_conntrack:自动助手分配已弃用、将很快删除。 而是使用 iptables CT 目标来连接帮助程序。
[12.788454] GPMC_FPGA_PROBE ENTER.11
[12.863147] sec_Ctrl_PROBE ENTER。
[12.866674] rcv_databasuf 为 cacfc400
[12.958580] RTC-rx8803 1-0032:检测到温度补偿停止。
[12.965726] RTC-rx8803 1-0032:检测到数据丢失。 所有寄存器必须被初始化。
[12.974884] RTC-rx8803 1-0032:检测到事件
[12.979918] RTC-rx8803 1-0032:检测到更新
[12.986788] RTC-rx8803 1-0032:-时间设置为2018/tc0007[12.994707]
RTC-rx8803 1-0032:RTC 内核:注册为 rx8803 r1001]
作为 rx690/fpga r1001的 r1001[12.9908191] RTFGA [12.994701 r1/0032] RTC-r194r1001] RTC-r
[13.088688] GPIO 初始化
[13.091735] FPGA_DOWNLOAD_PROBE 离开。
[13.168412] board_info_probe enter。
[13.172111] board_info probe SUCCESS
NOW will leave insmod task
set ipaddr
ret ISF
eth0 & eth1 will set ipaddr
set usplib
set gosunlib
set libstdc++
ln:/lib/libstdc ++.so.6:file exists
set libosdadd.so
set iptables
set goahead
chmod:/zlits/version/web/goahead:read-only file
:/zlits/version/web/goahead 只读文件系统
集测试工具
运行 uftp 服务器
设置路径
路径=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/zlits/tools
运行应用
程序欢迎使用 ZLITS
buildroot 登录:[61.398188] remoteproproc0:无法加载 AM335x-pm-firmware.elf
[61.404439] remote0:为 AM335x-m3-4393bm
固件加电失败
返回到用户帮助程序
[61.451329] remoteproc0:request_firmware failed:-11
[61.456740] remoteproc0:rproc_boot failed
[118.888024] rrand: non-blocking pool is initialized
[7241.128861] cpsw 4a1000.ethernet eth1:link is up - 1Gbps/full -
eth1以太网流控制[7241.1288001]以太网 cpsx 12889rx 1: 链路启动- 10Mbps/全速-流控 Rx/TX
[9eth128740] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路关闭
[9129.128867] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[10970.128712] cpsw 4a1000.48.1:链路关闭
以太网关闭[1097sw 4a12880.48] 链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[13086.128908] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[15029.128856] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX [15029.128856] cpsw 4a100000.cps
以太网 CP1
:15128000s 以太网 CP1:15100000s 以太网 CP1:15000s 100000s 以太网 CP1:15000s 100000s cps 链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[19389.128838] cpsw 4a1000.ethernet eth1:链路启动- 10Mbps/全速-流控 Rx/TX
[19391.128678] cpsw 4a1000.ethernet eth1:链路关闭
[19393.128871] cpsw 4a128678s -全以太网
流量控制 Rx/全速率4a1000:以太网 CP1:链路121000 Gbps 链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[23460.128805] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[25700.128829] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX [25700.128829] cpsw 4a100000.ethernet
eth1:cpsw 4a100000.cp1:cps81 链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[29767.128829] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[32002.128652] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路关闭
[32004.128776] cpsw 4a100rx/全速率
-以太网 CP130001.cpsw:4a34000rx 以太网 CP1:全速率控制 Rx/278000s 链路启动- 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX
[36514.128662] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路关闭
[36516.128786] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控制 Rx/TX
[38364.128764] cpsw 4a100000.ethernet 1:链路启动-以太网
控制 eth1:1Gbpsrx/10Gbps 链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[42812.128731] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[45087.128722] cpsw 4a100000。以太网 eth1:链路已建立- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[cp67821]以太网[cpsw 4a100000.ethernet eth1:cpsw 4a100000.cp1: 链路启动- 10Mbps/全速-流控 Rx/TX
[47328.128573] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路关闭
[47330.128764] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[49175.128728] cpsw 4a100000.ethernet 1Gbps -
全速率1Gbps -以太网控制 Rx1/cpsw - 88610093Gbps 链路启动- 10Mbps/全速-流控 Rx/TX
[51391.128597] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路关闭
[51393.128727] cpsw 4a100000.以太网 eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[53629.128718] s 以太网控制 Rx/cp100000s -全速率4a1000001.cpsc
:4Gbps 链路启动- 10Mbps/全速-流控 Rx/TX
[55898.128542] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路关闭
[55900.128677] cpsw 4a100000.ethernet eth1:链路启动- 1Gbps/全速-流控 Rx/TX
[61178.128656] cpsw 4a100000.ethernet 1:链路启动-全速率控制 Rx/TX