This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TDA3
工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好
我想使用 TDA3xx-EVM 板和 TDA3xx 定制板运行 SPI 通信示例。
为此、我尝试使用 CSL_mcspi_masterSlave_app 示例。
但我不知道如何使用它。
在不修改示例的情况下生成示例、并在 TDA3xx-EVM 板和 TDA3xx 定制板上运行该示例。
因此、两个 McSPI2 RX 都超时!! 我打印了一条消息。
我进入了 while 环路。
我可以在不修改代码的情况下使用此示例吗?
或者、我是否必须进行适当的修改? 如果是、请告诉我您需要做什么。
我尝试了更多。
我将 TDA3xx 定制板的 SPI1连接到 TDA3xx-EVM 的 SPI2。
EVM 定制
SPI2-D1:17 <->SPI1-D0
SPI2-CS0:20 <-> SPI1-CS0
SPI2-SCLK:22 <-> SPI1-SCLK
SPI2-D0:18 <->SPI1-D1
GND:4 <-> GND
和 PadConfig_prcmEnable 已修改。
EVM
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_UART1_RXD、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_UART1_TXD、0x00000000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI1_CSO、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI1_SCLK、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI1_DO、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI1_D1、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI2_CSO、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI2_SCLK、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI2_DO、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI2_D1、0x00040000);
定制板
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI1_CSO、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI1_SCLK、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI1_DO、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI1_D1、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_UART2_RXD、0x00060000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_UART2_TXD、0x00060000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_UART2_CTSn、0x00070000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_UART2_RTSN、0x00060000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI2_CSO、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI2_SCLK、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI2_DO、0x00040000);
HW_WR_REG32 (SOC_CORE_PAD_IO_REGISTER+CTRL_CORE_PAD_IO_SPI2_D1、0x00040000);
在定制电路板的主()函数代码的开头添加了"uartBaseAddr = SOC_UART2_base;"。
定制板是 UART2与 UART 的通信。
此设置是否正确?
我知道 TDA3xx-EVM 可以设置 MISO、D0或 D1的 MOSI、不需要修改?
如果我需要解决这个问题、请告诉我如何解决。
重建后、我将告诉您结果。
谢谢你。
尊敬的 Kim:
在从机端添加超时、以便在未建立连接时应用程序打印正确的状态。
此外、在示例中、主器件和从器件的状态由 API 调用的顺序控制。
当您在两个电路板之间运行时、从侧 Rx 应无限等待、直到主器件发送数据或根据主器件在系统中启动传输所需的时间使用适当的超时。
您可以更新并检查。
此致、
Prasad
尊敬的 Kim:
希望您能够在设置中进行测试。
如果问题得到解决、请在回复中标记相同的内容。
此致、
Prasad