请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2E 工具/软件:TI-RTOS
尊敬的专家:
我们通过将 CAL 输入映像路由到 VIP 模块(进行颜色空间转换)来优化 DDR 存储器带宽的使用。 以下是一些问题:
对于 TDA2E:
1.我们是否在最新的 VisionSDK/PDK 中提供了示例代码或驱动程序?
2.在 TRM 中,CAL 有一个32位的 VIP 接口,但 VIP 只有24位模式。 它是如何工作的?
谢谢、致以最诚挚的问候!
ZM