This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA2E:有关 TDA2E CAL 到 VIP (视频端口)的问题

Guru**** 2547030 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA2E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/796196/rtos-tda2e-questions-about-tda2e-cal-to-vip-video-port

器件型号:TDA2E

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的专家:

我们通过将 CAL 输入映像路由到 VIP 模块(进行颜色空间转换)来优化 DDR 存储器带宽的使用。 以下是一些问题:

对于 TDA2E:

1.我们是否在最新的 VisionSDK/PDK 中提供了示例代码或驱动程序?

2.在 TRM 中,CAL 有一个32位的 VIP 接口,但 VIP 只有24位模式。 它是如何工作的?

谢谢、致以最诚挚的问候!

ZM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在下面找到答案。
    否、VSDK 不支持此模式。
    CAL VPORT 负责从32位转换为16位。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    也就是说、如果我们需要在 VisionSDK 中使用它、我们需要直接配置寄存器吗?
    2. 32位将被分割成2 16位,并被分割成一个 VIP 层? 我是对的吗? 主要目的是利用 VIP 颜色转换。

    谢谢、致以最诚挚的问候!
    ZM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您仍然可以使用 CAL 驱动程序来配置 VPORT 和 CSI PHY、然后使用 VIP 驱动程序来捕获传感器数据。 但它并未真正经过验证、因此可能需要很少的迭代才能使其正常工作。
    否、它不会连接到两个 VIP 端口/层。 据我所知、它将通过两个时钟周期向16位 VIP 发送32位数据。 但这一切都由硬件负责。

    Rgds、
    Brijesh